DUG_PowerTag-E_WH-10

Mudar o nome do dispositivo

Através da aplicação Wiser Home, pode mudar o nome do seu PowerTag para facilitar a identificação.
NOTA: Pode mudar o nome apenas para PowerTag adicionais instalado para cargas.
Para mudar o nome do dispositivo:
  1. No ecrã Inicial, toque em .
  2. Toque em Dispositivos > Energia e selecione um PowerTag da lista.
  3. Toque em (A) e escolha um tipo de etiqueta à sua escolha e toque em Guardar.
  4. Toque em (B), introduza um nome novo.
    As definições serão guardadas automaticamente.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?