DUG_Temperature/Humidity Sensor_WH-07

Uso del dispositivo

El panel de control del sensor le permite ver los valores de temperatura y humedad en tiempo real.
  1. En la pestaña Control, pulse Todos los dispositivos o la pestaña de la habitación en la que se encuentra el sensor.

  2. En la página del panel de control del sensor puede ver lo siguiente:

    • Valor de temperatura actual (A)

    • Valor de humedad actual (B)

    • Historial (C)

    • Ajustes del dispositivo (D)

    • Añadir a favoritos (E)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?