Showing 6,091 - 6,100 of 9,846 results

Page 610 of 985
  • Acionar notificações e alarmes

    PowerTag Energy – Wiser Home Guia do utilizador do dispositivo

    Acionar notificações e alarmes Acionar notificações e alarmes Acionar notificações e alarmes Através da aplicação Wiser Home, pode definir alarmes para notificar o consumo excessivo ou a ausência de consumo de cargas. Cada dispositivo pode ter um alarme de consumo excessivo e um de ausência de
  • Estadísticas

    Schneider Inverter y Boost – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Estadísticas Estadísticas Estadísticas La sección "Estadísticas" proporciona información sobre la factura anual para la tarifa ajustada. Ayuda a realizar un seguimiento de su energía. Para obtener información detallada sobre las estadísticas, consulte la sección Estadísticas. Para ver la sección
  • Använda enheten

    Exxact – Uppkopplad rums-/golvtermostat 16 A – Användarhandbok för Wiser Home-enheter

    Använda enheten Använda enheten Använda enheten Med hjälp av termostatens kontrollpanel kan du visa och justera temperaturen och komma åt olika inställningar. Kontrollpanel för termostatPå kontrollpanelssidan för termostatgruppen visas följande: A När du slår på vippbrytaren aktiveras det valda
  • Pairing Wireless Switch with Push-button Dimmer

    Odace - Connected Multiwire Universal Push-button Dimmer LED – Wiser Home Device user guide

    Pairing Wireless Switch with Push-button Dimmer Pairing Wireless Switch with Push-button Dimmer Pairing Wireless Switch with Push-button Dimmer Remove the rocker from the Wireless switch and short press the upper push button (A) 5 times in quick succession. The status LED blinks green. Short press
  • About the device

    LK FUGA Wiser Multiwire LED Push-button Dimmer – Wiser Home Device user guide

    About the device About the device About the device The LK FUGA Wiser Multiwire LED Push-button Dimmer (hereinafter referred to as dimmer) is a push-button device that can be used to switch and dim LED, ohmic, inductive or capacitive loads manually or remotely. Control options Home control: To
  • Ställa in timern för rörelsedetektering

    Exxact – Rörelsedetektor med tryckknapp 10 A uppkopplad – Bruksanvisning för Wiser Home-enhet

  • Configuring the device

    Exxact - Connected Motion Sensor with Multiwire Dimmer – Wiser Home Device user guide

    Configuring the device Configuring the device Configuring the device The Device Details screen allows you to configure the Motion Sensor Dimmer according to your preferences. On the Home screen, tap . Tap Devices Lights Motion Dimmer to locate the Device Details screen. A Device Name: Tap to change
  • Configuración del dispositivo

    Unica - Detector de movimiento con regulador LED conectado – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    localizar la pantalla Detalles del dispositivo. A Nombre del dispositivo: Pulse para cambiar el nombre del dispositivo. B Localización: Pulse para asignar el dispositivo a cualquier habitación (como sala de estar, dormitorio, cocina, etc.). Para obtener más información, consulte Ajuste de la
  • Configuring the device

    LK FUGA® Wiser wireless PIR dimmer with neutral – Wiser Home Device user guide

    Configuring the device Configuring the device Configuring the device The Device Details screen allows you to configure the Motion Sensor Dimmer according to your preferences. On the Home screen, tap . Tap Devices Lights Motion Dimmer to locate the Device Details screen. A Device Name: Tap to change
  • Micromódulo Variador LED Multifios Wiser

    Acerca do dispositivo Acerca do dispositivo O Micromódulo Variador LED Multifios Wiser (a seguir designado por Variador / Micromódulo variador) combina as vantagens de funcionalidade de um variador inteligente com os interruptores de botão de pressão mecânicos comuns. Transforma um interruptor
Page 610 of 985