DUG_Sensor de movimiento con atenuador conectado_WH-00

Configuración del dispositivo

La pantalla Detalles del dispositivo le permite configurar el sensor de movimiento con atenuador según sus preferencias.
  1. En la pantalla de Inicio, pulse .

  2. Pulse Dispositivos > Luces > Atenuador de movimiento para localizar la pantalla Detalles del dispositivo.

A

Nombre del dispositivo: Pulse para cambiar el nombre del dispositivo.

B

Localización: Pulse para asignar el dispositivo a cualquier habitación (como sala de estar, dormitorio, cocina, etc.). Para obtener más información, consulte Ajuste de la localización del dispositivo.

C

Modo RL-LED: Puede mejorar la calidad de regulación en la aplicación si tiene problemas con el parpadeo de luz. Pulse el interruptor de alternancia para activar el Modo RL-LED.

SUGERENCIA: Para obtener más información, consulte Datos técnicos.

D

Comportamiento de encendido: Pulse para ajustar el nivel de luminosidad por defecto del atenuador cuando está encendido. Para más información, consulte Configuración del comportamiento de encendido para obtener información detallada sobre cada opción.

E

Brillo mínimo y Brillo máximo: Este ajuste permite ajustar los límites de brillo máximo y mínimo del sensor de movimiento con atenuador. Esto se realiza para evitar el parpadeo y el apagado del LED.

Arrastre la barra deslizante para aumentar o disminuir el Brillo mínimo y el Brillo máximo.

F

Sensibilidad de detección de movimiento: Pulse para ajustar el nivel de sensibilidad del sensor según sus preferencias. Para más información, consulte Ajuste de la sensibilidad de detección para obtener información detallada sobre cada opción.

G

Temporizador de detección de movimiento: Pulse para ajustar el tiempo que la luz debe permanecer encendida cuando se detecte movimiento. Para obtener más información, consulte Ajuste del temporizador de detección de movimiento.

H

Lux actual: Muestra el valor lux actual de la luz presente en el entorno medida por el sensor. Lux es una unidad de iluminancia que mide la cantidad de luz visible presente en un área. Ayuda al sensor a determinar el brillo o la oscuridad del entorno.

I

Umbral de nivel de lux: Pulse para ajustar el valor umbral de los rangos Lux que determinan cuándo debe activarse el sensor. Para obtener más información, consulte Definición de los ajustes de lux.

J

Notifíqueme si se detecta movimiento: Pulse el interruptor de alternancia para recibir notificaciones cuando se detecte movimiento.

K

Identificar: Pulse para identificar el dispositivo. El LED de estado parpadea en rojo y la luz conectada se enciende y se apaga una vez identificado con éxito.
Pulse OK cuando haya terminado de identificar el dispositivo.

L

Eliminar: Pulse para eliminar el dispositivo del sistema.

NOTA:
  • Al eliminar el dispositivo, el dispositivo también se reiniciará. Tras el reinicio, el LED se vuelve ámbar indicando que el dispositivo está listo para el emparejamiento.

  • Si se produce un problema durante el emparejamiento o el reinicio del dispositivo, consulte la sección Reinicio del dispositivo.

M

Indicador Zigbee de intensidad de señal: El indicador de la intensidad de señal Zigbee muestra la intensidad de señal actual del dispositivo.

  • Buena señal (entre 0 y -54 dBm)

  • Señal normal (entre -54 y -79 dBm)

  • Señal deficiente (<-79 dBm)

  • Sin señal (el dispositivo está sin conexión)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?