DUG_PowerTag-E_WH-10

Acionar notificações e alarmes

Através da aplicação Wiser Home, pode definir alarmes para notificar o consumo excessivo ou a ausência de consumo de cargas.
NOTA: Cada dispositivo pode ter um alarme de consumo excessivo e um de ausência de consumo.
Para configurar alarmes:
  1. No ecrã Inicial, toque em .
  2. Toque em Conta > Notificações e Alarmes.
  3. Toque em Criar um novo alarme (A) e selecione um tipo de alarme (B).
  4. Selecione um dispositivo da lista (C) e toque em Seguinte.
  5. Ative o seletor de ativação/desativação (D) para definir o alarme.
  6. Toque em (Watts) e introduza um valor para definir um limite de potência.
  7. Toque em (Durante), selecione um limite de tempo e toque em Guardar (E).
  8. Toque em Guardar.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?