Showing 6,181 - 6,190 of 9,846 results

Page 619 of 985
  • About the device

    LK FUGA® Wiser wireless dimmer – Wiser Home Device User Guide

    About the device About the device About the device The LK FUGA ® Wiser wireless dimmer (hereinafter referred to as dimmer) is a push-button device that can be operated locally at the associated operating panel. The dimmer can be used to switch and dim LED, ohmic, inductive or capacitive loads. The
  • Información sobre el dispositivo

    Sistema M y sistema D - Interruptor inalámbrico de una/dos teclas conectado – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    utiliza para controlar un grupo de dispositivos Zigbee (como iluminación/persianas) dentro de la misma red Zigbee. El dispositivo se puede configurar a través de la aplicación Wiser Home. Ventajas de utilizar un interruptor inalámbrico: Interfaz fácil de usar e intuitiva: ideal para niños (cuando se
  • Programmes

    Wiser Home – Guide de l’utilisateur du système (France)

    conséquent, si un nouvel événement est ajouté à l’appareil ou si un fonctionnement manuel se produit alors qu’une action programmée est en cours, le système interrompt le programme en cours. Pour une compréhension détaillée du mode d'action/de commande qui a priorité sur les autres, consultez le
  • Troubleshooting in Quick Home Connect

    Ovalis - Connected Wireless Switch 1-gang/2-gang – Wiser Home Device user guide

    a position closer to the device. The Wireless switch lost pairing. Pair the device again. Refer to Micro module light switch Micro module shades control Multiwire micro module dimmer Push–button dimmer Socket outlet Relay switch Blind control switches The Wireless switch battery is discharged
  • Appairage 2 Boutons avec 2 interrupteurs de commande de volet

    Ovalis - Interrupteur de commande de volet connecté – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    sur l'interrupteur sans fil, et l'interrupteur de commande de volet indique que l'appairage a réussi. Vérifiez que l’appairage a réussi avant de continuer avec le même canal. Appuyez brièvement 5 fois de suite rapidement sur le bouton-poussoir supérieur gauche de l’interrupteur sans fil. La LED
  • Información personalizada sobre energía (energía estimada)

    PowerTag Energy – Wiser Home Guía del usuario del dispositivo

    navegación inferior, pulse > Historial. Pulse (A) y seleccione el período de tiempo deseado: Meses o Años. Desplácese hacia abajo para ver el desglose de consumo. Pulse (B) para cambiar del historial estimado al historial medido. Las tarjetas (C) muestran sólo los 5 productos de alto consumo para el
  • Appairage 1 Bouton avec 1 ou 2 interrupteurs de commande de volet

    Odace - Interrupteur de commande de volet connecté – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    sans fil, et l'interrupteur de commande de volet indique que l'appairage a réussi. Vérifiez que l’appairage a réussi avant de continuer avec le même canal. Répétez l’étape 2. Répétez l’étape 3 sur le deuxième interrupteur de commande de volet. Le volet se déplace vers le haut et vers le bas plusieurs
  • Dimmer

    System M and System D - Connected Push-button Module, 1-gang/2-gang – Wiser Home Device user guide

    Dimmer Dimmer Dimmer Using the Wiser Home app, you can rename the 1-gang dimmer, edit or assign a new location, identify, and delete the 1-gang dimmer from the system. Configuring the device shown is for a 1-gang dimmer, and the same can be done for a 2-gang dimmer. On the Home screen, tap . Tap
  • Configuring the device

    LK One Wiser Multiwire LED Rotary Dimmer – Wiser Home Device user guide

    Configuring the device Configuring the device Configuring the device The Device Details screen allows you to configure the device settings according to your preferences. On the Home screen, tap . Tap Devices Lights Dimmer to locate to the Device Details screen. A Device Name: Tap to change the name
  • Technische Daten

    System M und System D - Connected Raumtemperaturregler 16 A, ZB – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    Technische Daten Technische Daten Technische Daten Connected Raumtemperaturregler-Einsatz, 16 A Nennspannung: 230VAC ~ 50Hz Nennleistung: 16A Leistungsaufnahme Im Standby-Betrieb (Psm): 0,24W Im vernetzten Standby (Pnsm): 0,32W Vernetzter Standby-Betrieb mit Anzeige (P): 0,5W Art der
Page 619 of 985