Gerät mit Wiser Hub koppeln
- Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf
.
- Tippen Sie auf > Haushaltsgeräte > .
- Tippen Sie auf QR-Code scannen und
erlauben Sie der Wiser Home App den Zugriff auf Ihre Kamera. Scannen
Sie dann den QR-Code auf dem Gerät.HINWEIS: Wenn Sie den richtigen QR-Code nicht finden können, tippen Sie auf Ich kann den richtigen QR-Code nicht finden, um das Gerät manuell zu koppeln und mit Schritt 4 fortzufahren.
Wenn der QR-Code falsch ist, wird die Meldung Falscher QR-Code gescannt angezeigt. Tippen Sie auf Ich kann den QR-Code nicht scannen und wählen Sie eine der folgenden Optionen:
-
(A): Geben Sie die Mac-Adresse/EUI-64 und den Installationscode ein und tippen Sie auf Verbinden. Die App überprüft, ob die Mac-Adresse/EUI-64 und der Installationscode gültig sind.
-
(B): Tippen Sie auf diese Option, wenn Sie die Mac-Adresse/EUI-64 und den Installationscode nicht finden können.
-
- Tippen Sie auf Weiter und drücken Sie die Taste 3 Mal kurz. Die LED sollte gelb blinken.
- Wenn das Gerät verbunden ist, tippen Sie auf
(A) und wählen Sie ein für Ihre Last geeignetes Symbol. Tippen Sie dann auf Speichern.
HINWEIS: Das Symbol für den elektrischen Stecker wird standardmäßig zugewiesen. - Tippen Sie auf
(B), um den Gerätenamen einzugeben.
- Tippen Sie auf Weiter und weisen
Sie die Steckdose einem neuen oder einem vorhandenen Raum zu. Tippen
Sie dann auf Senden.WICHTIG: Der nächste Bildschirm zeigt die Seite Geräteeinstellungen, auf der Sie die Einstellungen während des Kopplungsprozesses oder zu einem späteren Zeitpunkt konfigurieren können. Wenn Sie später konfigurieren möchten, tippen Sie auf Eingeben. Weitere Informationen zu den Geräteeinstellungen finden Sie im Abschnitt Konfigurieren des Geräts.
Nachdem Sie das Gerät gekoppelt haben, erscheint eine Bestätigungsanzeige mit folgenden Optionen:
-
+ Neues Gerät hinzufügen: Tippen Sie darauf, um mit dem Koppeln weiterer Geräte fortzufahren.
-
Verwendung Ihres Geräts: Antippen, um mit der Verwendung des gekoppelten Geräts zu beginnen.
HINWEIS: Die Bestätigungsanzeige erscheint nur, wenn Sie als Hauseigentümer eingeloggt sind. -