DUG_PowerTag-E_WH-10

Instalación del dispositivo

Se recomienda instalar el PowerTag a 3 metros de Wiser Hub para obtener los mejores resultados. Esto proporciona una buena intensidad de red y ayuda a evitar problemas en línea/fuera de línea, lo que podría provocar que los datos se corrompiesen. La calidad de la señal se mantiene mejor cuando no hay grandes obstáculos (por ejemplo, paredes gruesas, armarios metálicos, etc.) entre el PowerTag y Wiser Gateway/Hub. Consulte las instrucciones de instalación suministradas con este producto.

Enlaces a los manuales de instrucciones:

Vídeo de instalación: Instalación de PowerTag E

Posiciones de montaje admitidas

Resi9

Posición de montaje Smart Tag Número de modelo

Arriba o abajo

PowerTag Energy R9 M63 1PW

R9M20

Arriba o abajo

PowerTag Energy R9 M63 3P

R9M40

Arriba

PowerTag Energy R9 M63 3PN

R9M41

Arriba o abajo

PowerTag Energy R9 F63 1PN

R9M60

Arriba o abajo

PowerTag Energy R9 F63 3PN

R9M70

Arriba

PowerTag Energy R9 M63 1PN

R9M21

Abajo

PowerTag Energy R9 M63 1PN

R9M22

Abajo

PowerTag Energy R9 M63 3PN

R9M42

Arriba o abajo

PowerTag Energy R9 M63 3P

R9M43

Acti9

Posición de montaje Smart Tag Número de modelo

Arriba o abajo

PowerTag Energy A9 M63 1P

A9MEM1520

Arriba

PowerTag Energy A9 M63 1PN

A9MEM1521

Abajo

PowerTag Energy A9 M63 1PN

A9MEM1522

Arriba o abajo

PowerTag Energy A9 M63 3P

A9MEM1540

Arriba

PowerTag Energy A9 M63 3PN

A9MEM1541

Abajo

PowerTag Energy A9 M63 3PN

A9MEM1542

Arriba o abajo

PowerTag Energy A9 M63 3P

A9MEM1543

Arriba o abajo

PowerTag Energy A9 F63 1PN

A9MEM1560

Arriba

PowerTag Energy A9 P63 1PN

A9MEM1561

Abajo

PowerTag Energy A9 P63 1PN

A9MEM1562

Abajo

PowerTag Energy A9 P63 1PN

A9MEM1563

Arriba o abajo

PowerTag Energy A9 F63 3PN

A9MEM1570

Arriba

PowerTag Energy A9 P63 3PN

A9MEM1571

Abajo

PowerTag Energy A9 P63 3PN

A9MEM1572

Arriba o abajo

PowerTag Energy A9 F63 3P

A9MEM1573

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?