Showing 6,221 - 6,230 of 9,846 results

Page 623 of 985
  • Pairing the device with the Wiser Hub

    Airzone - Aidoo Pro Heat Pump – Wiser Home Device user guide

    device box. Download the Airzone cloud app on your smart phone and use it to connect Airzone devices to your specified network. Remember to provide a name to your device in the Airzone app to quickly recognize it while discovering the device in the Wiser Home app. Make sure that the Aidoo device is
  • PowerTag Control Bruksanvisning för enheten

    styrning över 230 VAC-laster upp till 2 A.• Zigbee-tekniken förenklar kabeldragning och driftsättning: Ingen kabeldragning krävs för att PowerTag Control-modulerna ska kunna kommunicera med WiserHub. • Systemskalbarhet: PowerTag Control-moduler kan enkelt installeras i nya ellerbefintliga paneler när som
  • Manöverelement

    Wiser Home – Systemanvändarhandbok (Sverige, Finland)

    Manöverelement Manöverelement Manöverelement A Knappen Konfigurera För driftsättning och återställning av hubben
  • Offsetting the floor sensor

    Wiser 16 A Relay for Temperature Control – Wiser Home Device user guide

    Devices Climate 16A Relay Floor Sensor Offset (A) and select the temperature that is required for offsetting, to match the actual temperature. Tap OK. The allowed temperature range to offset the floor sensor is 9 °C to -9 °C. The floor temperature shows the final temperature of the floor including
  • Caractéristiques techniques

    Wiser micromodule pour interrupteur – Guide de l'utilisateur du dispositif Wiser Home

    10 A, 140 µF lampe fluorescente 100 W LED 200 W Chaudière 2000 W Chauffage de salle 1500 W Tension nominale 220-240 V CA, 50/60 Hz Courant nominal 10 AX Canal de commutation 1, contact sec Veille Puissance 0,3 W Température de fonctionnement 0 ºC à 35 ºC Conducteur neutre Requis Bornes de
  • Verwaltung des Jalousiebetriebs ohne Temperatursensor

    Wiser Jalousieaktor 1fach UP – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    die Referenztemperatur fest: Tippen Sie auf der Setup-Seite für Saisonalen Komfortmodus auf Andere Raumsensoren. Die Wiser Home App zeigt die Räume ohne Temperatursensoren in der Liste (A) an. Wählen Sie einen Raum aus der Liste (A) aus. Sie können eine der folgenden Temperaturen als
  • Anti-Tripping Management

    Wiser Plug – Wiser Home Device User Guide

    algorithm designed to prevent global overconsumption. It achieves this by reducing setpoints and shutting down specific loads, ensuring that overall energy consumption stays within a predefined limit. With the integration of Wiser Home, users gain enhanced control over the loads monitored by the
  • Sicherheitshinweise

    System M und System D - Connected Raumtemperaturregler 16 A, ZB – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

  • Val av monteringsplats

    Wiser Home – Systemanvändarhandbok (Sverige, Finland)

    andra enheter som ska användas i systemet finns Allmänna instruktioner för montering av hubb och enhet Vad gäller diagrammet är det viktigast att placera hubben (A) så centralt som möjligt i förhållande till det område där alla nätanslutna enheter (B), t.ex. brytare och dimrar, finns. Närheten till
Page 623 of 985