SUG_SV_FI_WH-04

Val av monteringsplats

Hubben är systemets styrenhet och måste finnas inom räckhåll för alla enheter för att systemet ska fungera korrekt.

Den perfekta platsen för en hubb bestäms av följande:

  • Layouten i den byggnad där systemet är installerat

  • Var de andra enheter som ska användas i systemet finns

Allmänna instruktioner för montering av hubb och enhet

Vad gäller diagrammet är det viktigast att placera hubben (A) så centralt som möjligt i förhållande till det område där alla nätanslutna enheter (B), t.ex. brytare och dimrar, finns. Närheten till batteridrivna enheter (C) bör också beaktas med avseende på det tips som anges efter diagrammet.

FÖRSLAG: Den batteridrivna rörelsesensorn i garaget (D) är långt från hubben. Detektorn kan dock ansluta till hubben via den nätanslutna enhet som används som strömställare i garaget (E). Det beror på att strömsatta enheter även fungerar som systemnätverksförlängare. Tänk på detta när du bestämmer var du ska placera hubben.

Monteringskrav för PowerTag

Wiser-hubben (A) bör installeras inom 3 meter från en PowerTag (B) för att säkerställa en stark anslutning.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?