Showing 641 - 650 of 1,622 results

Page 65 of 163
  • Création d’un automatisme

    Wiser Centrale de Câblage pour Planche – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    activer l’automatisme. Mode Absence : Activer/désactiver le mode Absence pour déclencher une action. Le mode Absence peut également être utilisé comme déclencheur pour éteindre les lumières, varier ou fermer le volet, etc. Pour obtenir plus d’informations sur le Mode Absence , reportez-vous au guide de
  • Interconnecting devices without Wiser Hub

    Wiser Smoke Alarm - Battery – Wiser Home Device user guide

    . Identify a smoke alarm and mark it as Primary with a label supplied. Other smoke alarms are considered as Secondary. Short press the Test/Hush button 3 times within 2 s on the primary smoke alarm. The Standby LED turns on for 30 s once it is in pairing mode. Identify a Secondary smoke alarm and short
  • Troubleshooting

    Wiser Multiwire Micro Module LED Dimmer – Wiser Home device user guide

    ). Set RL LED mode (it is advised to use 10 % of nominal load to avoid overheating of the dimmer). Flickering at maximum brightness. Reduce the maximum brightness. Change the load. Flickering at normal brightness Change the load. Set RL LED mode (it is advised to use 10 % of nominal load to avoid
  • Modo Ausente

    Termostato Radiador Wiser – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

  • Modo Ausente

    Termostato Encastrado Wiser 2 A – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

  • Automations

    Wiser Home – System User Guide (Sweden, Finland)

    mode. Times can be: Specific time of a day (e.g. 7:30 each day). Period of time (e.g. from sunrise to sunset). Actions can be: Change the state of a Device (e.g. open shutter 50%). Send a notification. Activate a Moment. Limitations: Maximum number of Automations: 10 Maximum number of conditions: 10
  • Automations

    Wiser Home – System User Guide (Denmark)

    mode. Times can be: Specific time of a day (e.g. 7:30 each day). Period of time (e.g. from sunrise to sunset). Actions can be: Change the state of a Device (e.g. open shutter 50%). Send a notification. Activate a Moment. Limitations: Maximum number of Automations: 10 Maximum number of conditions: 10
  • Capteur de température/humidité Wiser Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    anautomation. 8. Tap Control a device > Heating and select any of the following (H): – Boost: Set the duration to increase the temperature by 2 °C.– Setpoint: Set the desired temperature. Par exemple, allumer la lumière Si le mouvement est détecté, p. ex. Par ex. activer le mode Absence Par exemple
  • Ovalis - Interrupteur de commande de volet connecté Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    également le mode Confort Saisonnier qui permetd'optimiser la température intérieure à l'aide de volets, et comprend desinstructions pour le calibrage, l'identification de l'appareil et la réinitialisation. Lesutilisateurs peuvent gérer les paramètres de l’équipement, surveiller lesperformances et les
  • Appairage du dispositif avec la passerelle Wiser

    Unica - Interrupteur simple/double sans fil connecté – Guide de l'utilisateur du dispositif Wiser Home

    d’appairage réussi s'affiche uniquement si vous êtes connecté en tant que Propriétaire du logement. L’interrupteur sans fil est maintenant répertorié dans l’onglet Contrôle sous les onglets Tout et Pièce. Astuce : Si l’interrupteur sans fil est configuré en mode 2 Boutons et que vous souhaitez le
Page 65 of 163