DUG_Radiator Thermostat_WH-06

Modo Ausente

Quando o Modo Ausente (A) é ativado, todas as divisões são ajustadas para a temperatura Ausente (predefinição: 16 °C). Quando ativo, apresenta uma marca de verificação na página "Automatização". Pode encontrá-lo no menu "Automatização", tocando no separador "Automatização" na parte inferior do ecrã Inicial.

Quando o Modo Ausente está ativo, apenas as divisões com temperaturas de referência superiores à temperatura do modo Ausente serão afetadas. Por exemplo, se uma determinada divisão estiver ajustada para 5 °C, o modo Ausente não a forçará a atingir a temperatura Ausente.

Embora o Modo Ausente substitua o Aumento e as divisões que estão e não estão a seguir uma programação, continua a ser possível alterar manualmente a temperatura de referência e aumentar a temperatura de divisões individuais, depois de ativar o Modo Ausente. Também é possível aumentar a temperatura ou ligar manualmente a água quente.

Todas as divisões e a água quente apresentam os respetivos valores do modo Ausente. A água quente será desligada se tiver ativado esta opção no ecrã Modo Ausente.

NOTA: A temperatura atual não será exibida quando o modo Ausente estiver ativado.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?