DUG_Bande de connexion pour plancher chauffant_WH-07

Création d’un automatisme

Un automatisme vous permet de regrouper plusieurs actions qui sont généralement effectuées ensemble, déclenchées automatiquement ou à des heures planifiées. En utilisant l’application Wiser Home, vous pouvez créer des automatismes en fonction de vos besoins.
  1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur .
  2. Accédez à Automatismes > pour créer un automatisme.
    NOTE: Au maximum 10 automatismes peuvent être ajoutés.
  3. Appuyez sur Si (A) et sélectionnez l’une des conditions suivantes (B) :
    • Toutes les conditions : Cela déclenche une action uniquement lorsque toutes les conditions sont remplies.
    • Toute condition : Cela déclenche une action lorsqu’au moins une condition est remplie.
  4. Appuyez sur Ajouter des conditions et sélectionnez l’une des options suivantes (C) :
    • Changement d’état d’un appareil : Sélectionnez un appareil pour activer l’automatisme.
    • Mode Absence : Activer/désactiver le mode Absent pour déclencher une action.
      SUGGESTION: Le mode Absence peut également être utilisé comme déclencheur pour éteindre les lumières, varier ou fermer le volet, etc. Pour obtenir plus d’informations sur le Mode Absence, reportez-vous au guide de l’utilisateur du système.
  5. Appuyez sur Changement d’état d’un appareil > Capteur de température/humidité > Température. Réglez la température à l’aide de la barre coulissante (D) et sélectionnez la condition (E) (inférieure ou supérieure à), puis appuyez sur Enregistrer.
    NOTE:
    • Vous pouvez ajouter jusqu’à 10 conditions

      .
    • Pour supprimer une condition supplémentaire, balayez vers la gauche et appuyez sur .

  6. Pour définir une heure précise pour votre automatisme, appuyez sur Quand > Ajouter un horaire et sélectionnez l’une des options suivantes (F) :
    • Heure précise de la journée: Lever du soleil, Coucher du soleil, Personnalisé.
    • Période de temps : Journée, La nuit, Personnalisé.
    NOTE:
    • Vous pouvez ajouter jusqu’à 10 entrées

    • Pour supprimer une heure précise, balayez vers la gauche et appuyez sur .

  7. Pour ajouter une action, appuyez sur Alors > Ajouter une action et sélectionnez l’une des options suivantes (G) :
    • Contrôler un appareil : sélectionnez un appareil que vous souhaitez déclencher.
    • Envoyer une notification : Activez la notification pour l’automatisme.
    • Activer un moment : Sélectionnez le moment de déclenchement souhaité.
    • Attente : Cette option vous permet d’ajouter un retard dans une séquence d’automatisme. Vous pouvez définir la durée d’attente en incréments de 1 heure et 1 minute jusqu’à un maximum de 24 heures. Cette fonction est utile pour retarder des actions dans un automatisme.

  8. Appuyez sur Contrôler un appareil > Chauffage et sélectionnez l’une des options suivantes (H) :
    • Booster : Réglez la durée pour augmenter la température de 2 °C.
    • Point de consigne : Réglez la température souhaitée.
  9. Appuyez sur Point de consigne, réglez la température requise à l’aide de la barre coulissante verticale (I), puis appuyez sur Enregistrer.
    NOTE:
    • Vous pouvez ajouter jusqu’à 10 actions.

    • Pour supprimer une action, balayez-la à gauche de l’action, puis appuyez sur .

  10. Entrez le nom de l’automatisme (J).

    Vous pouvez choisir l’image de couverture qui représente votre automatisme en appuyant sur .

  11. Appuyez sur Sauvegarder.
    Une fois l’automatisme sauvegardé, celui-ci est visible dans l’onglet Automatismes.
    Le curseur (K) permet d’activer et de désactiver l’automatisme.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?