Showing 721 - 730 of 9,879 results

Page 73 of 988
  • Skapa ett scenario

    Wiser radiatortermostat – Bruksanvisning för Wiser Home-enhet

    skapa ett scenario. Ange namnet på scenariot (A). Du kan välja den försättsbild som bäst representerar ditt scenario genom att trycka på . Tryck på Lägg till åtgärder (B) för att välja listan över enheter. I menyn Lägg till åtgärder kan du välja enheterna (C). När enheten har valts trycker du på
  • Creación de un momento

    System M y Sistema D - Toma de corriente inteligente, 1 elemento, 16 A – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Creación de un momento Creación de un momento Creación de un momento Un momento le permite agrupar varias acciones que normalmente se realizan juntas. Al usar la aplicación Wiser, puede crear momentos según sus necesidades. En la pantalla de Inicio, toque . Vaya a Momentos > para crear un
  • Creación de un momento

    Termostato de calefacción por suelo radiante de Wiser / Regleta de conexión – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Creación de un momento Creación de un momento Creación de un momento Un momento le permite agrupar varias acciones que normalmente se realizan juntas. Al usar la aplicación Wiser Home, puede crear momentos según sus necesidades. Para crear un momento: En la pantalla de Inicio, pulse . Vaya a
  • Creación de un momento

    Unica - Interruptor 10A conectado – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Creación de un momento Creación de un momento Creación de un momento En la pantalla de Inicio, pulse . Vaya a Momentos y pulse para crear un momento. Introduzca el nombre del momento (A). CONSEJO: Puede seleccionar la imagen de portada que representa su momento pulsando . Pulse Añadir acciones (B
  • Creación de un momento

    Unica - regulador LED universal de pulsación conectado – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Creación de un momento Creación de un momento Creación de un momento En la pantalla de Inicio, pulse . Vaya a Momentos y pulse para crear un momento. Introduzca el nombre del momento (A). CONSEJO: Puede seleccionar la imagen de portada que representa su momento pulsando . Pulse Añadir acciones (B
  • Creación de un momento

    Unica - Detector de movimiento con regulador LED conectado – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Creación de un momento Creación de un momento Creación de un momento En la pantalla de Inicio, pulse . Vaya a Momentos y pulse para crear un momento. Introduzca el nombre del momento (A). CONSEJO: Puede seleccionar la imagen de portada que representa su momento pulsando . Pulse Añadir acciones (B
  • Tilanteen luominen

    Wiser verhomoduuli ZB – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    Tilanteen luominen Tilanteen luominen Tilanteen luominen Valitse aloitusnäytössä . Siirry kohtaan Tilanteet, ja napauta sitten luodaksesi tilanteen. Anna tilanteen nimi (A). VINKKI: Voit valita tilannetta kuvaavan kansikuvan napauttamalla . Napauta Lisää toimenpiteitä (B) valitaksesi laiteluettelon
  • Criar um momento

    Unica - Tomada conectável 16A – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Criar um momento Criar um momento Criar um momento Um Momento permite-lhe agrupar várias ações que normalmente são realizadas em conjunto. Através da aplicação Wiser Home, pode criar momentos com base nas suas necessidades. No ecrã principal, toque em . Aceda a Momentos > para criar um momento
  • Removing configured Action/Moment

    LK FUGA Wiser wireless battery 4 button switch – Wiser Home Device User Guide

    Removing configured Action/Moment Removing configured Action/Moment Removing configured Action/Moment You can remove the configured Action or Moment from the Wireless switch key. To remove the configured Action/Moment: On the Control tab, tap All devices or the room tab where the Wireless switch is located. Tap the key with the Action/Moment you want to remove, and then tap Delete > YES, I’M SURE to remove it from the Wireless switch key.
  • About the device

    Ovalis - Connected Wireless Switch 1-gang/2-gang – Wiser Home Device user guide

    of a Wireless switch: Add various actions (such as lighting/shutter control) to the Wireless switch. Add moments to the Wireless switch (such as Movie Night Moment/Good Night Moment). Low battery notification. This device user guide shows pairing, configuring and other features of Wireless switch 2-gang. The same applies for Wireless switch 1-gang.
Page 73 of 988