DUG_Sensor de movimiento con atenuador conectado_WH-00

Creación de un momento

  1. En la pantalla de Inicio, pulse .
  2. Vaya a Momentos y pulse para crear un momento.
  3. Introduzca el nombre del momento (A).
    CONSEJO: Puede seleccionar la imagen de portada que representa su momento pulsando .
  4. Pulse Añadir acciones (B) para seleccionar la lista de dispositivos.
  5. En el menú Añadir acciones, puede seleccionar los dispositivos (C).
  6. Cuando haya seleccionado los dispositivos, pulse Hecho.
  7. En la página Creador de momentos, pulse el dispositivo para ajustar la condición. Por ejemplo, si se trata de un Regulador con sensor de movimiento:
    • Pulse para encender (D).
    • Arrastre la barra deslizante hacia arriba/hacia abajo para aumentar/reducir el brillo (E) y pulse Aceptar en la parte de arriba a la derecha de la pantalla.
  8. Después de ajustar todas las condiciones, pulse Guardar.
    Una vez guardado el momento, se podrá ver en la pestaña Momentos. Pulse el momento para activarlo.
    SUGERENCIA:
    • Si desea mostrar los momentos creados en la pantalla de Inicio, vaya a Inicio > > Pantalla de inicio > Momentos y active el interruptor de alternancia Momentos.

    • También puede reorganizar los momentos pulsando Editar desde la pestaña Momentos de la pantalla de inicio o pulsando Automatización > Momentos > Volver a pedir.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?