DUG_SysM/SysD SSO_WH-07

Creación de un momento

Un momento le permite agrupar varias acciones que normalmente se realizan juntas. Al usar la aplicación Wiser, puede crear momentos según sus necesidades.
  1. En la pantalla de Inicio, toque .
  2. Vaya a Momentos > para crear un momento.
  3. Introduzca el nombre del momento (A).
    CONSEJO: puede elegir la imagen de portada que mejor represente su momento tocando .
  4. Toque Añadir acciones (B) para seleccionar la lista de dispositivos.
  5. En el menú Añadir acciones, puede seleccionar los dispositivos (C).
  6. Cuando haya seleccionado todos los dispositivos, toque Hecho.
  7. En la página Creador de momentos, toque el dispositivo para configurar la condición. Por ejemplo, seleccione la toma de corriente conectada.
    • Toque (D) para encender.

    Cuando se ajuste la condición deseada, toque Aceptar.

  8. Una vez ajustadas todas las condiciones, toque Guardar.
    SUGERENCIA:
    • Si desea ver los momentos de la Hogar pantalla, vaya a Hogar > > Pantalla principal > Momentos y habilitar el Momentos interruptor de palanca.

    • También puede reorganizar los momentos tocando Editar desde la pestaña Momentos de la pantalla de Inicio o tocando Automatización > Momentos > Reordenar.

    Una vez guardado el momento, se podrá ver en la pestaña de Momentos. Puede tocar el momento para activarlo.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.