Showing 731 - 740 of 1,449 results

Page 74 of 145
  • Plenum Airzone e Aidoo Pro - Ar condicionado

    Electric Modo ausente Modo ausente O modo ausente permite-lhe configurar os seus dispositivos inclusivamente quando não estiver em casa. Por exemplo, pode definir a temperatura e ligar/desligar os dispositivos conforme necessário. Consulte o Away Mode para obter informações detalhadas de acordo com o
  • Affichages LED

    Odace - Thermostat connecté filaire 2 A – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    consigne est inférieure à la température ambiante actuelle. L’entrée de refroidissement a été activée. Mode Absence État Interaction avec l’utilisateur Description Le mode Absence est défini dans l’application Wiser Home. Un afficheur à matrice de points s’allume pour indiquer que le thermostat est en
  • Affichages de la LED

    Ovalis - Prise de courant connectée 16A – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    Affichages de la LED Affichages de la LED Affichages de la LED Appairage de l’appareil Action de l’utilisateur Affichage de la LED Statut Appuyez 3fois sur le bouton-poussoir. La LED clignote en orange une fois par seconde. Le mode d’appairage est actif pendant 30secondes. Une fois l’appairage
  • Affichages LED

    Capteur de température/humidité Wiser – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    Affichages LED Affichages LED Affichages LED Appairage Action de l'utilisateur Affichage de la LED Statut Appuyez 3 fois sur la touche de fonction La LED clignote en orange une fois par seconde. Le mode d'appairage est actif pendant 30 secondes. Une fois l’appairage terminé, la LED s’allume en vert
  • Technical data

    ARGUS Motion Sensor Outdoor 360 – Wiser Home Device user guide

    . LED load Max. number of LED lamps -20 °C to 45 °C 10 A 300 W 15 45 °C to 50 °C 8 A 300 W 15 50 °C to 55 °C 6 A 300 W 15 Relative humidity 0 % to 95 %, non condensing Lux setting 1 lx to 2000 lx, Day mode Night mode Sensitivity setting 1 – 6 (50 % - 100 %) Dimensions Ø 82 mm x 107 mm Ø 82 mm x 131 mm with corner bracket Compliance Communication protocol Zigbee ® 3.0 (certified)
  • LED indications

    Odace - Connected Single Socket Outlet 16 A – Wiser Home Device user guide

    LED indications LED indications LED indications Pairing the device User Action LED Indication Status Press the push button 3 times LED blinks amber, once per second. Pairing mode is active for 30 seconds. When pairing is completed, LED displays solid green for a time, before turning Off. Resetting
  • Migration de Wiser Energy vers Wiser Home

    PowerTag Energy – Guide de l’utilisateur de l’appareil Wiser Home

    du firmware sera imprimée sur l’appareil ou peut être fournie par le support client), activez le commutateur à bascule mode PowerTag hérité dans l’écran Détails de l’appareil de la passerelle Wiser pour permettre au système de se coupler avec eux. Sur l’écran Accueil de l’application Wiser Home
  • Setting the room temperature using the app

    System M and System D - Connected Thermostat 16 A, ZB – Wiser Home Device user guide

    turns it off. When the boost time is set, the system automatically increases the set-point temperature by 2 °C for the duration of the boost. Once the boost period ends, the temperature returns to the last set-point. Moving the slider control to the bottom of the bar activates Frost Protection mode. In this mode, the system maintains the room temperature at a constant 5 °C to prevent freezing.
  • LED indications

    Exxact - Connected Single Socket Outlet 16 A – Wiser Home Device user guide

    LED indications LED indications LED indications Pairing the device User Action LED Indication Status Press the push button 3 times LED blinks amber, once per second. Pairing mode is active for 30 seconds. When pairing is completed, LED displays solid green for a time, before turning Off. Resetting
  • LED indications

    LK FUGA® - Wiser wireless socket outlet 1½ M – Wiser Home Device user guide

    LED indications LED indications LED indications Pairing the device User Action LED Indication Status Press the push button 3 times LED blinks amber, once per second. Pairing mode is active for 30 seconds. When pairing is completed, LED displays solid green for a time, before turning Off. Resetting
Page 74 of 145