DUG_Odace - Thermostat 2 A_WH-07

Affichages LED

Appairage de l’appareil

État

Interaction avec l’utilisateur

Description

Appairage en cours

L’afficheur matriciel du thermostat fait clignoter « Jn » pour indiquer que l’appairage est initié lorsque les boutons + et du thermostat sont actionnés simultanément et maintenus enfoncés pendant > 3 s.

Connexion au réseau effectuée avec succès

L’afficheur matriciel du thermostat fait clignoter une LED en vert lorsque le thermostat réussit à se connecter à un réseau.

Échec de la connexion au réseau

L’afficheur matriciel du thermostat fait clignoter une LED en rouge lorsque le thermostat ne parvient pas à se connecter au réseau.

Préréglage de l’appareil

État

Interaction avec l’utilisateur

Description

Saisir la sélection préréglée

L’afficheur matriciel du thermostat fait clignoter « P1 » lorsque le thermostat est mis sous tension pour la première fois ou après une réinitialisation aux paramètres d’usine pour indiquer que le préréglage « P1 » est sélectionné.

Modifier la sélection préréglée

L’afficheur matriciel du thermostat fait clignoter « P2 » ou « P3 » lorsque vous actionnez le bouton du thermostat.

Remarque : Lorsque le bouton + est actionné, le préréglage augmente d’une unité ; de même, le préréglage diminue d’une unité lorsque le bouton est actionné.

Pour plus d’informations, consultez la section Préréglage de l’appareil.

Réinitialisation de l’appareil

État

Interaction avec l’utilisateur

Description

Réinitialisation logicielle

« Sr » clignote sur la matrice LED du thermostat pendant le processus de réinitialisation logicielle. Pour plus d’informations, consultez la section Réinitialisation de l’appareil.

Réinitialisation aux paramètres d’usine

« Fr » clignote sur la matrice LED du thermostat pendant le processus de réinitialisation aux paramètres d’usine. Pour plus d’informations, consultez la section Réinitialisation de l’appareil.

Affichage de la demande - modes de contrôle de la température

État

Interaction avec l’utilisateur

Description

Demande de chauffage

L’afficheur matriciel affiche une LED rouge fixe pour indiquer que le thermostat chauffe lorsque la valeur de consigne est supérieure à la température ambiante actuelle.

NOTE: L’entrée de chauffage a été activée.

Demande de refroidissement

L’afficheur matriciel affiche une LED bleue fixe pour indiquer que le thermostat refroidit lorsque la valeur de consigne est inférieure à la température ambiante actuelle.

NOTE: L’entrée de refroidissement a été activée.

Mode Absence

État

Interaction avec l’utilisateur

Description

Le mode Absence est défini dans l’application Wiser Home.

Un afficheur à matrice de points s’allume pour indiquer que le thermostat est en mode Absence.
Voir Mode Absence.

Affichage de la température

État

Interaction avec l’utilisateur

Description

Température inférieure à la valeur d’affichage minimale
OU
erreur de lecture de la température.

Remarque : L’afficheur matriciel du thermostat indique les limites de température -9 °C à 99 °C.

L’afficheur matriciel du thermostat fait clignoter « -- » lorsque la température est inférieure à -9 degrés.

OU

L’afficheur matriciel du thermostat fait clignoter « -- » lorsque le thermostat ne peut pas déterminer la température en raison d’une erreur.

Température supérieure à la valeur d’affichage maximale

Remarque : L’afficheur matriciel du thermostat indique les limites de température -9 °C à 99 °C.

L’affichage matriciel du thermostat fait clignoter « + + » lorsque la température est supérieure à 99 degrés.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?