Showing 7,641 - 7,650 of 9,969 results

Page 765 of 997
  • Limitations of the Wiser System

    Wiser Home – System User Guide (Belgium)

    Limitations of the Wiser System Limitations of the Wiser System Limitations of the Wiser System When commissioning a Wiser system, it is important to understand the system limits, such as the maximum number of supported devices. System Limits Maximum number of Devices total 128 (63 Zigbee devices
  • Aktivitet og omgivelser

    Wiser Home – Systembrugervejledning (Danmark)

    Aktivitet og omgivelser Aktivitet og omgivelser Aktivitet og omgivelser (A) viser interessante fakta om, hvordan du bruger dit varmeanlæg, og andre interessante ting, der er sket i dine omgivelser i den aktuelle måned. Disse tal opdateres hver time. Antallet af gange, som du har skruet ned for
  • Fjernelse af enheden

    Wiser røgsensor 230VAC – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    Fjernelse af enheden Fjernelse af enheden Fjernelse af enheden Med Wiser Home-appen kan du fjerne røgalarmen fra Wiser-systemet. Tryk på på Hjem-skærmen. Tryk på Enheder Røgalarm Slet (A). Tryk på OK for at bekræfte. Hvis du fjerner røgalarmen fra appen, nulstilles enheden. Når den er nulstillet, blinker lysdioden orange, hvilket angiver, at den er klar til parring. Se Nulstilling af enheden, hvis du stadig har et problem med nulstillingen.
  • Eliminación del dispositivo

    Alarma de humo Wiser - 230V – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Eliminación del dispositivo Eliminación del dispositivo Eliminación del dispositivo Con la aplicación Wiser Home puede eliminar la alarma de humo del sistema Wiser. En la pantalla de inicio, pulse . Pulse Dispositivos Alarma de humo Eliminar (A). Pulse OK para confirmar. Al eliminar la alarma de
  • Laitteen sijainnin asettaminen

    Wiser-palovaroitin 230 V – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    muuttaa. Napauta Sijainti avataksesi asetusnäytön. Laitteen asetukset -näytössä voit syöttää Uuden huoneen nimen (A) tai valita olemassa olevan huoneen luettelosta (B). Jos laite on jo kohdistettu, voit poistaa sen olemassa olevasta huoneesta. Napauta Poista huoneesta (C). Kun muutokset on tehty, napauta Vahvista (D).
  • Repor o dispositivo no Quick Home Connect

    Sensor de Movimento de Exterior ARGUS 360 – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    do dispositivo - Interruptor de luz micromódulo e Wiser Micro Módulo Multifios Dimmer LED , Dimmer micromódulo. Após a reposição ter sido realizada com sucesso, o Sensor de movimento e o micromódulo regressam à predefinição de fábrica.
  • Laitteen tunnistaminen

    Exxact – langaton kytkin VAL 1-os/2-os – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    kertaa nopeasti peräkkäin. Langaton kytkin herää minuutiksi ja tila-LED vilkkuu vihreänä 5 kertaa ja pysähtyy sitten. Napauta aloitusnäytössä kohtaa Laitteet 2-osainen yhdistetty langaton kytkin Tunnista (A). Tila-LED vilkkuu vihreänä, kun langaton painike on tunnistettu onnistuneesti. Langattoman painikkeen tila-LED-merkkivalon ilmaiseminen voi kestää jopa minuutin. Napauta kohtaa OK, kun olet lopettanut langattoman painikkeen tunnistamisen.
  • Ta bort enheten från systemet

    Exxact – 1-kanals/2-kanals uppkopplad trådlös tryckknapp – Bruksanvisning för Wiser Home-enhet

    Ta bort enheten från systemet Ta bort enheten från systemet Ta bort enheten från systemet Du kan ta bort den trådlösa brytaren från Wiser-systemet. På startskärmen trycker du på . Tryck på Enheter Uppkopplad trådlös brytare med 2 kanaler Radera (A). Genom att ta bort enheten återställs den till fabriksinställningen. Om enheten fortfarande finns i systemet återställer du den manuellt. Se Återställa enheten.
  • Ställa in enhetsplats

    Exxact – 1-kanals/2-kanals uppkopplad trådlös tryckknapp – Bruksanvisning för Wiser Home-enhet

    Ställa in enhetsplats Ställa in enhetsplats Ställa in enhetsplats Du kan lägga till din trådlösa brytare i vilket rum som helst (t.ex. sovrum, vardagsrum, matsal etc.). För att lägga till en trådlös brytare till ett rum: På startskärmen trycker du på . Tryck på Enheter Uppkopplad trådlös brytare med 2 kanaler Plats (A) för att tilldela den trådlösa brytaren till ett befintligt rum eller ett nytt rum (B) och tryck på Skicka.
  • Resetting the device

    Exxact - Connected Blind Control Switch – Wiser Home Device user guide

    reset, the LED stops blinking. Then, the device restarts and blinks green for a few seconds. After reset, the LED turns amber indicating that it is ready for pairing.
Page 765 of 997