SUG_DA_WH-04

Aktivitet og omgivelser

(A) viser interessante fakta om, hvordan du bruger dit varmeanlæg, og andre interessante ting, der er sket i dine omgivelser i den aktuelle måned.

Disse tal opdateres hver time. Antallet af gange, som du har skruet ned for varmen, tælles med et manuelt boost eller boost ned. Antallet af gange, som du har skruet op for varmen, tælles med et boost op eller en manuel justering af temperaturen. Antallet af solskinstimer beregnes som antal timer, hvor skydækket var mindre end 50 %.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.