DUG_Smoke alarm AC_WH-02

Fjernelse af enheden

Med Wiser Home-appen kan du fjerne enheden fra Wiser-systemet.
  1. Tryk på på Hjem-skærmen.
  2. Tryk på Enheder > Røgalarm > Slet (A).
  3. Tryk på OK for at bekræfte.
    BEMÆRK:
    • Når du fjerner enheden, nulstiller du enheden. Enheden blinker orange ved nulstilling, hvilket angiver, at den nu er klar til parring.

    • Se Nulstilling af enheden, hvis du stadig har et problem med nulstillingen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?