Showing 771 - 780 of 1,449 results

Page 78 of 145
  • Criar uma automatização

    Micromódulo Variador LED Multifios Wiser – Manual do utilizador do dispositivo doméstico Wiser

    ausente também pode acionar uma automatização para ligar as luzes, fechar o estore, etc. Consulte o tópico Modo Away no respetivo Manual do Utilizador do Sistema. Podem ser adicionadas no máximo 10 condições. Neste exemplo, iremos selecionar Alteração do estado do dispositivo e escolher um dispositivo
  • Caractéristiques techniques

    Odace - Thermostat connecté filaire 2 A – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Tension nominale: 230VCA ~, 50Hz Puissance nominale: 2A Consommation électrique En mode veille (Psm): 0,29W En mode veille avec maintien de la connexion au réseau (Pnsm): 0,36W En mode veille avec maintien de la
  • Réglage de la luminosité sur le variateur

    Wiser micromodule multifilaire pour variateur LED – Guide d'utilisation de l'appareil Wiser Home

    ce que le mode de réglage soit confirmé. Reportez-vous aux sections suivantes pour les paramètres de luminosité minimale et maximale. Certaines lampes ont un point de départ. Lorsque vous allumez la lampe à une faible luminosité, elle devient rapidement très lumineuse puis revient automatiquement à
  • Configuring the device

    Exxact - Connected Multiwire Universal Rotary Dimmer LED – Wiser Home Device user guide

    of the device. B Location: Tap to assign the dimmer to any room (such as living room, bedroom, kitchen etc). For more information, refer to Setting the device location. C RL-LED Mode: You can improve the dimming quality in the app if you have problems with light flickering. Tap the toggle switch to
  • Configuring the device

    Odace - Connected Multiwire Universal Push-button Dimmer LED – Wiser Home Device user guide

    of the device. B Location: Tap to assign the dimmer to any room (such as living room, bedroom, kitchen etc). For more information, refer to Setting the device location. C RL-LED Mode: You can improve the dimming quality in the app if you have problems with light flickering. Tap the toggle switch to
  • Configuring the device

    Odace - Connected Multiwire Universal Rotary Dimmer LED – Wiser Home Device user guide

    of the device. B Location: Tap to assign the dimmer to any room (such as living room, bedroom, kitchen etc). For more information, refer to Setting the device location. C RL-LED Mode: You can improve the dimming quality in the app if you have problems with light flickering. Tap the toggle switch to
  • Création d’un automatisme

    Wiser détecteur de fumée sur batterie – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    l’appareil est en mode Test. Mode silence - Lorsque l’appareil est en mode silencieux. Vous pouvez ajouter jusqu’à 10 conditions. Pour supprimer une condition, balayez-la vers la gauche et appuyez sur (D). Pour définir une heure précise pour votre automatisme, appuyez sur Quand > Ajouter un horaire et
  • Adding a Device

    Wiser Home – System User Guide (Spain and Portugal)

    pairing mode. The Wiser Home App will guide you through the pairing process. You can find detailed information about the pairing mode in the Device User Guide of the respective device. Refer to List of Wiser Devices for the links to Device user guide for each devices. When the pairing is complete
  • Configuring the device

    Exxact - Connected Multiwire Universal Push-button Dimmer LED – Wiser Home Device user guide

    of the device. B Location: Tap to assign the dimmer to any room (such as living room, bedroom, kitchen etc). For more information, refer to Setting the device location. C RL-LED Mode: You can improve the dimming quality in the app if you have problems with light flickering. Tap the toggle switch to
  • Unica - Détecteur de mouvement avec variation de lumière LED Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    /search?maxFacetValues=10&filter=-search-hidden_md%3Atrue&term=Away+Mode Commande vocaleAvec Amazon Alexa™ ou Google Home, vous pouvez contrôler l’appareil avecvotre voix. SUGGESTION: Utilisez le nom de l'équipement que vous avez attribué lors del'appairage. Par exemple, le nom de l’équipement est
Page 78 of 145