DUG_Multiwire Puck Dimmer_WH-04

Réglage de la luminosité sur le variateur

Vous pouvez régler la luminosité minimale/maximale du variateur.

IMPORTANT: Réglez les paramètres de luminosité minimale/maximale du variateur uniquement après l’avoir appairé à l’interrupteur sans fil. Reportez-vous à la section Appairage de l’interrupteur sans fil avec le micromodule multi-fils pour variateur.

Appuyez sur le bouton-poussoir mécanique de gauche et maintenez-le enfoncé pendant 15 s.

La LED du variateur clignote en vert, puis la charge connectée clignote jusqu’à ce que le mode de réglage soit confirmé.

Reportez-vous aux sections suivantes pour les paramètres de luminosité minimale et maximale.

NOTE: Certaines lampes ont un point de départ. Lorsque vous allumez la lampe à une faible luminosité, elle devient rapidement très lumineuse puis revient automatiquement à la luminosité inférieure. Il s’agit du comportement de la lampe, le variateur ne peut pas le modifier.

Réglage de la luminosité minimale :

  1. En mode de réglage de la luminosité, appuyez brièvement 2 fois sur le bouton-poussoir mécanique de gauche.

    La lumière atteint le niveau de luminosité minimale.

  2. Appuyez longuement sur le bouton-poussoir mécanique de gauche pour définir la luminosité minimale de votre choix.

    SUGGESTION: Si vous relâchez le bouton-poussoir puis appuyez longuement à nouveau dessus, il réglera la luminosité dans le sens opposé à celui de l’action de variation précédente (plus sombre ou plus clair, en fonction du sens de variation précédent).

  3. Patientez pendant la durée de temporisation de 30 s ou appuyez brièvement 2 fois sur le bouton-poussoir mécanique de gauche pour confirmer les paramètres.

    La lumière clignote plusieurs fois pour indiquer que le paramètre est sauvegardé.

Réglage de la luminosité maximale :

  1. En mode de réglage de la luminosité, appuyez brièvement 4 fois sur le bouton-poussoir mécanique de gauche.

    La lumière atteint le niveau actuel de luminosité maximale.

  2. Appuyez longuement sur le bouton-poussoir mécanique de gauche pour définir la luminosité maximale de votre choix.

    SUGGESTION: Si vous relâchez le bouton-poussoir puis appuyez longuement à nouveau dessus, il réglera la luminosité dans le sens opposé à celui de l’action de variation précédente (plus sombre ou plus clair, en fonction du sens de variation précédent).

  3. Patientez pendant la durée de temporisation de 30 s ou appuyez brièvement 2 fois sur le bouton-poussoir mécanique de gauche pour confirmer les paramètres.

    La lumière clignote plusieurs fois pour indiquer que le paramètre est sauvegardé.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.