Showing 801 - 810 of 9,870 results

Page 81 of 987
  • Tilanteen luominen

    Exxact – Verhokytkin ZB – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    Tilanteen luominen Tilanteen luominen Tilanteen luominen Valitse aloitusnäytössä . Siirry kohtaan Tilanteet, ja napauta sitten luodaksesi tilanteen. Anna tilanteen nimi (A). VINKKI: Voit valita tilannetta kuvaavan kansikuvan napauttamalla . Napauta Lisää toimenpiteitä (B) valitaksesi laiteluettelon
  • Skapa ett schema

    Schneider Charge – Användarhandbok för Wiser Home-enhet

    ett standardschema som är förinställt för användaren. Du kan redigera schemat efter behov. Det krävs för att ställa in ett On och Off tillstånd för ett schema. Välj dagar (A). Tryck på (B) för att redigera schemat. Markera ett läge (På/Av) (C), tidsperiod (D) och tryck på Ställ in. Du kan lägga
  • Creación de un momento

    Termostato de radiador Wiser – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Creación de un momento Creación de un momento Creación de un momento Un momento le permite agrupar varias acciones que normalmente se realizan juntas. Al usar la aplicación Wiser Home, puede crear momentos según sus necesidades. Para crear un momento: En la pantalla de Inicio, pulse . Vaya a
  • Creación de un momento

    Termostato de habitación Wiser – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Creación de un momento Creación de un momento Creación de un momento Un momento le permite agrupar varias acciones que normalmente se realizan juntas. Al usar la aplicación Wiser Home, puede crear momentos según sus necesidades. Para crear un momento: En la pantalla de Inicio, pulse . Vaya a
  • Removing configured Action/Moment

    Odace - Connected Wireless Switch 1-gang/ 2-gang – Wiser Home Device user guide

    Removing configured Action/Moment Removing configured Action/Moment Removing configured Action/Moment You can remove the configured Action or Moment from the Wireless switch key. To remove the configured Action/Moment: On the Control tab, tap All devices or the room tab where the Wireless switch is located. Tap the key with the Action/Moment you want to remove, and then tap Delete > YES, I’M SURE to remove it from the Wireless switch key.
  • Removing configured Action/Moment

    Unica - Connected Wireless Switch 1-gang/2-gang – Wiser Home Device user guide

    Removing configured Action/Moment Removing configured Action/Moment Removing configured Action/Moment You can remove the configured Action or Moment from the Wireless switch key. To remove the configured Action/Moment: On the Control tab, tap All devices or the room tab where the Wireless switch is located. Tap the key with the Action/Moment you want to remove, and then tap Delete > YES, I’M SURE to remove it from the Wireless switch key.
  • Removing configured Action/Moment

    LK FUGA® Wiser wireless dimmer – Wiser Home Device User Guide

    Removing configured Action/Moment Removing configured Action/Moment Removing configured Action/Moment On the Control tab, tap All devices or the room tab where the dimmer is located. Tap > Configure buttons. Tap the key with the Action/ Moment you want to remove, and then tap Delete > YES, I’M SURE to remove it from the push button.
  • Creating an Account

    Wiser Home – System User Guide (Germany, Austria)

    Creating an Account Creating an Account Creating an Account To be able to control the system from your smartphone, you need to create an account and log in. Once the professional installer sets up the Wiser system, they will hand it over to the homeowner. Subsequently, the homeowner will create an
  • Creating an Account

    Wiser Home – System User Guide (Spain and Portugal)

    Creating an Account Creating an Account Creating an Account To be able to control the system from your smartphone, you need to create an account and log in. Once the professional installer sets up the Wiser system, they will hand it over to the homeowner. Subsequently, the homeowner will create an
  • System M and System D - Connected Thermostat 2 A, ZB Wiser Home Device user guide

    delete Schedule 4. To edit the EVENTS, select a day, and tap to change the time andtemperature. Creating a MomentA Moment allows you to group multiple actions that are usually done together.Using the Wiser app, you can create moments based on your needs (such asmovie night). To create a moment: 1
Page 81 of 987