DUG_Schneider Charge_WH-03

Skapa ett schema

EV-laddningen kan styras och utlösas av ett schema. När schemat är skapat följer systemet det aktiva schemat. Du kan skapa eller ändra scheman när som helst.
  1. På fliken Styrning trycker du på Alla > EV-laddare.
  2. Tryck på Laddningsläge.
    OBS: Om du har en EV-laddare installerad med Wiser-hubben kan du även navigera på följande sätt för att skapa scheman:
    • startskärmen trycker du på .

    • Tryck på Scheman > EV-schema. Fortsätt med steg 3.

  3. Gå till sidan Laddningsläge för elbil och välj Anpassat schema.
    OBS: EV-laddaren har ett förinställt standardschema för användaren. Du kan redigera schemat efter behov.
    VIKTIG: Det är nödvändigt att ställa in tillståndet och Av för ett schema.
  4. Välj dagar (A).
  5. Tryck på (B) för att redigera schemat.
  6. Markera ett läge (På/Av) (C), tidsperiod (D) och tryck på Ställ in.
    FÖRSLAG:
    • Du kan lägga till flera scheman allt efter behov. Välj dagar (A), tryck på (E), ställ in på/av-läge och tid.

    • Du kan kopiera det befintliga schemat till valfri dag. Tryck på (F), välj dagar och tryck på Kopiera.

    • När schemat börjar kan du se tills dess på följande skärmar:

      • Enhetskontrollskärmen.

      • Kontrollfliken under enhetsnamnet.

      • Avsnittet Favoritenheter på startskärmen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?