DUG_Termostato de habitación_WH-08

Creación de un momento

Un momento le permite agrupar varias acciones que normalmente se realizan juntas. Al usar la aplicación Wiser Home, puede crear momentos según sus necesidades.
Para crear un momento:
  1. En la pantalla Inicio, toque .
  2. Vaya a Momentos > para crear un momento.
  3. Introduzca el nombre del momento (A).
    SUGERENCIA: Puede elegir la imagen de portada que mejor represente su momento pulsando .
  4. Toque Añadir acciones (B) para seleccionar la lista de dispositivos.
  5. En el menú Añadir acciones, puede seleccionar los dispositivos (C).
  6. Cuando haya seleccionado todos los dispositivos, pulse Hecho.
  7. En la página Configurador de momentos, pulse el dispositivo para ajustar la condición. Por ejemplo, seleccione calefacción.
    • Ajuste la temperatura requerida utilizando la barra deslizante (D).

    Cuando haya ajustado la condición deseada, pulse Establecer.

  8. Una vez establecidas todas las condiciones, pulse Guardar.
Una vez guardado el momento, se podrá ver en la pestaña de Momentos. Puede pulsar en el momento para habilitarlo.
SUGERENCIA:
  • Si desea ver los momentos creados en la pantalla Inicio, vaya a Inicio > > Pantalla principal > Momentos. Active el botón de alternancia para ver los momentos en la pantalla Inicio.

  • También puede reorganizar los momentos tocando Editar desde la pestaña Momentos de la pantalla de Inicio o tocando Automatización >Momentos > Reordenar.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?