Showing 8,231 - 8,240 of 9,888 results

Page 824 of 989
  • Ta bort enheten från Wiser-systemet

    Wiser golvvärmeregulator/fördelarpanel – Bruksanvisning för Wiser Home-enhet

    Ta bort enheten från Wiser-systemet Ta bort enheten från Wiser-systemet Ta bort enheten från Wiser-systemet Med appen Wiser Home kan du ta bort golvvärmen från Wiser-systemet. Så här tar du bort golvvärmen: På startskärmen trycker du på . Tryck på Enheter Golvvärme Radera (A).
  • Enhetsstyrning

    Wiser Home – Systemanvändarhandbok (Sverige, Finland)

    växlingsomkopplaren Starta på fliken Kontroll . A Snabbt styra en enhet (t.ex. slå på/av den, justera temperaturen eller justera jalusin) B Indikerar att enheten är offline. Tryck på enheten för att öppna felsökningsstegen. Tryck på Läs mer för att lära dig mer om Zigbee-signalstyrka eller tryck på
  • Configuración del sensor de movimiento

    Sensor de movimiento de exterior ARGUS 360 – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Configuración del sensor de movimiento Configuración del sensor de movimiento Configuración del sensor de movimiento Con la aplicación Wiser Home se puede actualizar la configuración del sensor de movimiento. Puede configurar el dispositivo a través de la pantalla Detalles del dispositivo. En la
  • Parring af enheden med Wiser-hubben

    LK FUGA Wiser Multiwire LED-drejelysdæmper – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    trin 4. Hvis QR-koden er forkert, vises en meddelelse Forkert QR-kode scannet. Tryk på Jeg kan ikke scanne QR-koden., og vælg en af følgende muligheder: (A): Indtast MAC-adressen og installationskoden, og tryk derefter på Tilslut. Appen kontrollerer, om MAC-adressen og installationskoden er gyldige
  • Parring af enheden med Wiser-hubben

    LK FUGA Wiser trådløs Multiwire lysdæmper til LED – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    QR-koden er forkert, vises en meddelelse Forkert QR-kode scannet. Tryk på Jeg kan ikke scanne QR-koden., og vælg en af følgende muligheder: (A): Indtast MAC-adressen og installationskoden, og tryk derefter på Tilslut. Appen kontrollerer, om MAC-adressen og installationskoden er gyldige. (B): Tryk på
  • Remover o dispositivo do sistema

    Sistema M e Sistema D - Interruptor sem fios conectável simples/duplo – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Remover o dispositivo do sistema Remover o dispositivo do sistema Remover o dispositivo do sistema Pode remover o interruptor sem fios do sistema Wiser. No ecrã Inicial, toque em . Toque em Dispositivos Interruptor sem fios conectável duplo Eliminar (A). Ao remover o dispositivo, este será reposto nas predefinições de fábrica. Se o dispositivo permanecer no sistema, reponha-o manualmente. Consulte Repor o dispositivo.
  • Zurücksetzen des Gerätes

    Wiser Funkempfänger 16 A für Temperaturregelung – Benutzerhandbuch des Geräts

  • Identifiering av enheten

    Wiser 16A relä för temperaturreglering – Användarguide för enheten

    Identifiering av enheten Identifiering av enheten Identifiering av enheten Genom att använda Wiser Home-appen kan du identifiera reläet från andra tillgängliga enheter i rummet. Så här identifierar du reläet: På startskärmen trycker du på . Tryck på Enheter 16A Relä Identifiera (A) för att byta
  • Om enheden

    Wiser 16 A relæ til styring af temperatur – Brugervejledning til enheden

  • Réglage du niveau de luminosité minimal et maximal

    Wiser micromodule pour variateur – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    LED. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur . Appuyez sur Equipements Micromodule pour variateur de lumière. Faites glisser la barre de défilement pour augmenter ou réduire la luminosité minimale et la luminosité maximale (A).
Page 824 of 989