SUG_SV_FI_WH-04

Enhetsstyrning

Du kan styra en enhet i hemmet direkt på fliken Kontroll för snabbstyrning eller på enhetskontrollskärmen.

Fliken Kontroll

På fliken Kontroll hittar du alla enheter som är installerade i ditt hem. Enheterna är grupperade enligt Rum som de tilldelats, vilket gör det enkelt att hantera och styra dem.

OBS: Om du endast har en enhet installerad i hemmet kommer Kontroll inte att vara tillgänglig. Du kan styra enheten från startskärmen under Din enhet eller från enhetskontrollskärmen.
VIKTIG: Klimatenheter, som radiatortermostater, styrs som alla andra enheter, men måste konfigureras på rätt sätt.

Detaljerad information om hur du installerar klimatenheter finns i kapitlet Klimatstyrning.

  1. På startskärmen trycker du på fliken Kontroll.

    OBS: Du kan också ställa in fliken Kontroll som din standardstartskärm. För att göra detta går du till > startskärmen och aktiverar växlingsomkopplaren Starta på fliken Kontroll .

    A

    Snabbt styra en enhet (t.ex. slå på/av den, justera temperaturen eller justera jalusin)

    B

    Indikerar att enheten är offline. Tryck på enheten för att öppna felsökningsstegen. Tryck på Läs mer för att lära dig mer om Zigbee-signalstyrka eller tryck på Hjälp och support om du behöver ytterligare hjälp och besök supportsidorna för Wiser.

    C

    Navigera till inställningsskärmen.

    D

    Lägg till nya enheter.

Enhetskontrollskärm

De avancerade kontrollerna, t.ex. enhetsinställningar eller skapa/tilldela scheman, kommer att utföras på skärmen Enhetsstyrning.

  1. startskärmen > Kontroll trycker du på den enhet (A) du vill styra.

  2. Ställ in önskat läge/värde för enheten.

Enhetskontrollskärm:

OBS: Vilka alternativ och funktioner som finns tillgängliga på skärmen enhetsstyrning varierar beroende på typ av enhet. Mer information finns i användarhandboken för respektive enhet. Se Lista över Wiser-enheter för länkar till respektive enhets användarhandbok.

B

Tryck för att manuellt sätta på eller stänga av enheten. Den gröna ikonen indikerar att enheten för närvarande är på.

C

Om enheten för närvarande följer schemat visas det tills aktuell status förblir aktiv baserat på schemat.

Till exempel innebär till 14:00 här att enheten förblir på fram till klockan 16:00.

D

Aktivera/avaktivera för att följa det förinställda schemat för enheten. Om schemat ännu inte har skapats för enheten kommer alternativet Skapa eller tilldela ett schema att vara tillgängligt för att skapa ett nytt schema eller tilldela enheten ett befintligt schema. Se Schema för detaljerad information.

E

Omdirigerar dig till fönstret Detaljer om schemat för att ändra ditt befintliga schema. Se Redigera ett schema.

F

Lägg till eller ta bort enheten från Favoritenheter. Se Hantera favoriter.

G

Navigerar till Uppgifter om enheten.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?