DUG_Wiser 16A Relais für Temperatursteuerung_WH-07

Zurücksetzen des Gerätes

Sie können das Relais auf die Werkseinstellung zurücksetzen. Er kann jederzeit manuell zurückgesetzt werden, z. B. wenn der Hub ausgetauscht wird.
So setzen Sie das Relais zurück:
  1. Halten Sie die Set-Taste > 20 Sekunden lang gedrückt.
    Nach 15 Sekunden blinkt die LED rot.
  2. Wenn die LED nicht mehr rot blinkt, lassen Sie die Set-Taste los.
    Die LED hört auf zu blinken, sobald das Relais erfolgreich zurückgesetzt wurde.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?