DUG_Sensor de movimiento ARGUS para exteriores 360_WH-01

Configuración del sensor de movimiento

Con la aplicación Wiser Home se puede actualizar la configuración del sensor de movimiento.

Puede configurar el dispositivo a través de la pantalla Detalles del dispositivo.
  1. En la pantalla Inicio, toque .

  2. Toque Dispositivos > Sensor de movimiento para exteriores y seleccione el sensor de movimiento que desea configurar.

    SUGERENCIA: También puede abrir la pantalla de detalles del dispositivo tocando Ajustes del dispositivo en la pantalla de control del dispositivo.

   
A

Nombre del dispositivo: toque para cambiar el nombre del dispositivo.

B

Localización: toque para asignar una localización al sensor de movimiento. Consulte Cambio de la localización para obtener más detalles sobre cómo ajustar la localización.

C

Sensibilidad: toque para definir el alcance de detección del sensor de movimiento. Cuanto mayor sea la sensibilidad, mayor será el alcance de detección. Consulte Ajuste de la sensibilidad para obtener más detalles sobre cómo ajustar la sensibilidad.

D

Temporizador de detección de movimiento: toque para administrar el tiempo de operación de un dispositivo después de la detección de movimiento. Consulte Ajuste del temporizador de detección de movimiento para obtener más detalles sobre cómo ajustar el nivel de lux.

E

Nivel de lux: toque para definir la intensidad de luz umbral por debajo de la cual se activará la carga conectada. Consulte Ajuste del nivel de lux del dispositivo para obtener más detalles sobre cómo ajustar el nivel de lux.

F

Sensor de movimiento LED: toque el interruptor de alternancia (G) para permitir que el LED del sensor de movimiento se encienda/apague cuando el sensor de movimiento detecte movimiento.

G

Notificarme si se detecta movimiento: toque el interruptor de alternancia (H) para encender/apagar la notificación. Cuando está encendida y el sensor de movimiento detecta el movimiento, obtendrá las notificaciones en la aplicación Wiser Home.

H

Identificar: toque para encontrar la localización del sensor de movimiento en la habitación.

NOTA: Al identificar el sensor de movimiento, su LED de estado parpadea.

Toque OK después de identificar el sensor de movimiento.

I

Eliminar: toque para eliminar un sensor de movimiento de la aplicación Wiser Home.

NOTA: Después de eliminar, el funcionamiento del sensor de movimiento es independiente de los ajustes realizados en la aplicación Wiser Home.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?