Showing 8,411 - 8,420 of 9,888 results

Page 842 of 989
  • Troubleshooting

    Odace - Connected Multiwire Universal Push-button Dimmer LED – Wiser Home Device user guide

    overheating. Reduce load. Change load. Check wiring between the push button and the dimmer. Flickering at minimum brightness. Increase minimum brightness (if flickering still persists, install a 31LCDA load correction device). Change the load (if the minimum brightness is insufficient). Set to RL LED mode
  • Troubleshooting

    LK One Wiser Multiwire LED Rotary Dimmer – Wiser Home Device user guide

    overheating. Reduce load. Change load. Check wiring between the push button and the dimmer. Flickering at minimum brightness. Increase minimum brightness (if flickering still persists, install a 31LCDA load correction device). Change the load (if the minimum brightness is insufficient). Set to RL LED mode
  • En direct

    Wiser Home – Guide de l’utilisateur du système (France)

    alimentant le réseau) Sur la page , appuyez sur En direct. A Affiche des données en direct sur l'énergie générée par diverses sources, telles que le réseau, des panneaux solaires, etc. B Indique la consommation d’énergie totale du foyer. C Répertorie les principales catégories d'appareils et leur
  • Notifications et alarmes

    Wiser Home – Guide de l’utilisateur du système (France)

    . Les modifications apportées à un appareil mobile affectent tous les appareils mobiles utilisant le même compte. Appuyez sur Notifications et alarmes (A). Paramètres des notifications et alarmes : SYSTÈME Niveau de pile critique Vous avertit lorsque la batterie d'un appareil est faible. Appareils hors
  • Appairage de l’appareil avec la Passerelle Wiser

    Odace - Prise de courant connectée 16A – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    l’une des options suivantes : (A) : Saisissez l’ Adresse Mac/EUI-64 et le code d’installation, puis appuyez sur Connexion. L’application vérifie si l’adresse MAC/EUI-64 et le code d’installation sont valides. (B) : Choisissez cette option si vous ne parvenez pas à trouver l’adresse MAC/EUI–64 et le
  • Removing the device from the Wiser system

    Wiser Underfloor Heating Controller / Connection Strip – Wiser Home Device user guide

    Removing the device from the Wiser system Removing the device from the Wiser system Removing the device from the Wiser system Using the Wiser home app, you can remove the Underfloor Heating from the Wiser system. To remove the Underfloor Heating: On the Home screen, tap . Tap Devices Underfloor Heating Delete (A).
  • Zurücksetzen des Gerätes

    Wiser Funkempfänger 16 A für Temperaturregelung – Benutzerhandbuch des Geräts

  • Identifiering av enheten

    Wiser 16A relä för temperaturreglering – Användarguide för enheten

    Identifiering av enheten Identifiering av enheten Identifiering av enheten Genom att använda Wiser Home-appen kan du identifiera reläet från andra tillgängliga enheter i rummet. Så här identifierar du reläet: På startskärmen trycker du på . Tryck på Enheter 16A Relä Identifiera (A) för att byta
  • Om enheden

    Wiser 16 A relæ til styring af temperatur – Brugervejledning til enheden

  • Réglage du niveau de luminosité minimal et maximal

    Wiser micromodule pour variateur – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    LED. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur . Appuyez sur Equipements Micromodule pour variateur de lumière. Faites glisser la barre de défilement pour augmenter ou réduire la luminosité minimale et la luminosité maximale (A).
Page 842 of 989