En direct
Fournit des données en direct sur la consommation du réseau et l'état réel de provenance de l'énergie :
-
Réseau vers maison : Importation (puissance du réseau consommée par la maison)
-
Maison vers réseau : exportation (excédent de puissance de la production solaire alimentant le réseau)
Sur la page , appuyez sur En direct.
|
A |
Affiche des données en direct sur l'énergie générée par diverses sources, telles que le réseau, des panneaux solaires, etc. IMPORTANT: L'affichage du flux de puissance en direct
est destiné à des vérifications rapides en temps réel
et n'est pas conçu pour rester ouvert pendant de longues périodes.
S'il reste ouvert pendant plus de quelques minutes consécutives,
le système cessera automatiquement de mettre à jour les
données en direct.
|
|
B |
Indique la consommation d’énergie totale du foyer. |
|
C |
Répertorie les principales catégories d'appareils et leur consommation d'énergie en temps réel en kilowatts (kW), ce qui vous permet de suivre la consommation d'énergie de chaque appareil. NOTE: Si plus de quatre appareils sont suivis,
la consommation d'énergie des appareils restants s'affiche en
tant qu'autres charges, représentant la
consommation d'énergie totale de tous ces appareils.
|
|
D |
Représente la production d'énergie sur la journée. Les pics dans le graphique indiquent une production plus élevée pendant des heures spécifiques. |
|
E |
Fournit un aperçu de la performance énergétique de votre foyer pour la journée en cours, y compris la consommation d'énergie et l'efficacité solaire.
NOTE: * Indique que ces données ne sont disponibles
que pour les systèmes solaires raccordés au réseau.
|
|
F |
Affiche les prix de l'électricité en temps réel tout au long de la journée. Vous pouvez interagir avec le graphique pour voir quand les heures les plus chères sont basées sur votre tarif. NOTE: Ce graphique s'affiche uniquement si vous avez défini
votre tarif sur Heures pleines/Heures creuses. Reportez-vous
à Réglage du tarif.
|
importation
Indique la puissance importée, une répartition en catégories de consommation et un calendrier de consommation.
Importation et exportation (applicable au réseau avec système solaire sur réseau)
Affiche la puissance importée ou exportée, une répartition en catégories de consommation et une ligne de temps de consommation.
La consommation du réseau avec les charges est représentée en bleu et la puissance excédentaire de la batterie et énergie solaire est représentée en vert.