Guide de l’utilisateur du système Wiser Home (France) - 14

Notifications et alarmes

Les notifications et alarmes permettent à l'application Wiser Home d'envoyer des messages qui apparaissent dans les notifications du système d'exploitation de votre appareil mobile. Vous pouvez également programmer une alarme en cas de surconsommation ou d'absence de consommation d'un appareil spécifique.

Vous pouvez sélectionner les notifications et alarmes dans les options de votre compte utilisateur, du menu Paramètres.

NOTE: Les notifications et alarmes sont enregistrées pour un compte utilisateur dans le cloud Wiser. Les modifications apportées à un appareil mobile affectent tous les appareils mobiles utilisant le même compte.
  1. Appuyez sur Notifications et alarmes (A).

Paramètres des notifications et alarmes :

SYSTÈME
Niveau de pile critique

Vous avertit lorsque la batterie d'un appareil est faible.

Appareils hors ligne

Vous avertit en cas de perte de connexion de la passerelle avec un appareil.

Automatismes

Vous avertit lorsqu’un automatisme a été déclenché.

Gestion de la fonction délestage

Vous serez averti en cas de délestage, si le programme ou l'automatisme ne fonctionne pas à cause de cela, quand les appareils cessent le délestage ou quand les programmes et les automatismes reprennent.

État du réseau électrique national

Vous permet de recevoir des notifications concernant l'état du réseau électrique national. Pour activer/désactiver le basculement des commutateurs en regard de chaque type d'alerte :

  • Alertes rouges: Recevez des notifications deux heures avant que le réseau électrique ne devienne très tendu.

  • Alertes orange: Recevez des notifications deux heures avant que le réseau électrique ne soit tendu.

  • Alertes vertes: Recevez des notifications lorsque le réseau électrique revient à un fonctionnement normal.

Appareils

Certains appareils peuvent envoyer des notifications par eux-mêmes. Vous pouvez sélectionner les appareils autorisés à envoyer des notifications.

SUGGESTION: Vous pouvez également activer ou désactiver les notifications d'un appareil dans les options d'appareil.
Notifications Wiser Home IA

Active des alertes et des recommandations en temps réel pour vous avertir de tout dysfonctionnement de fonction, irrégularité ou opportunité d’optimisation.

PERSONNEL
Surconsommation

L'application déclenche une alarme lorsque l'utilisation de l'appareil dépasse la limite définie, ce qui vous aide à gérer et à réduire efficacement la surconsommation. Reportez-vous à Configuration de l’alarme de surconsommation pour plus d'informations sur le réglage de l'alarme de surconsommation.

Pas de consommation

L'application déclenche une alarme lorsque l'appareil consomme 0 watt pendant un laps de temps défini. Reportez-vous à Configuration de l’alarme d’absence de consommation pour plus d'informations sur le réglage de l'alarme d'absence de consommation.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?