Showing 861 - 870 of 9,870 results

Page 87 of 987
  • Enabling Wiser Home AI

    Wiser Home – System User Guide (France)

    Enabling Wiser Home AI Enabling Wiser Home AI Enabling Wiser Home AI The following is an example of enabling Wiser Home AI with EV Charger and Water heater installed. To enable Wiser Home AI: On the Home screen, tap . Tap on the banner (A), then tap Try Wiser Home AI. This feature is currently
  • Enabling Wiser Home AI

    Wiser Home – System User Guide (Spain and Portugal)

    Enabling Wiser Home AI Enabling Wiser Home AI Enabling Wiser Home AI The following is an example of enabling Wiser Home AI with EV Charger and Water heater installed. To enable Wiser Home AI: On the Home screen, tap . Tap on the banner (A), then tap Try Wiser Home AI. This feature is currently
  • Ovalis - Interrupteur à relais 10A connecté Guide de l'utilisateur du dispositif Wiser Home

    pour créer un moment. 3. Saisissez le nom du moment (A).CONSEIL : Vous pouvez choisir l’image de couverture qui représente votre moment en appuyant sur . 4. Appuyez sur Ajouter des actions (B) pour sélectionner la liste des appareils. 5. Dans le menu Ajouter des actions, vous pouvez sélectionner
  • Gerät verwenden

    System M und System D - Connected-Funktaster 1-fach/2-fach – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    Gerät verwenden Gerät verwenden Gerät verwenden Über den Bildschirm Gerätesteuerung können Sie eine Aktion/Moment- -Einstellung für den Funktaster konfigurieren und verschiedene Einstellungen steuern. Wählen Sie auf der Registerkarte Steuerung den Funktaster aus. Auf dem Bildschirm zur
  • Commande de l’appareil avec des boutons-poussoirs

    Odace - Interrupteur simple/double sans fil connecté – Guide de l'utilisateur du dispositif Wiser Home

    Commande de l’appareil avec des boutons-poussoirs Commande de l’appareil avec des boutons-poussoirs Commande de l’appareil avec des boutons-poussoirs Après avoir affecté une Action/un Moment à l’interrupteur sans fil, vous pouvez l’actionner en appuyant sur les boutons-poussoirs. Lumière Appuyez
  • Commande de l’appareil avec des boutons-poussoirs

    Unica - Interrupteur simple/double sans fil connecté – Guide de l'utilisateur du dispositif Wiser Home

    Commande de l’appareil avec des boutons-poussoirs Commande de l’appareil avec des boutons-poussoirs Commande de l’appareil avec des boutons-poussoirs Après avoir affecté une Action/un Moment à l’interrupteur sans fil, vous pouvez l’actionner en appuyant sur les boutons-poussoirs. Lumière Appuyez
  • Actionneur de Chaudière Wiser Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    SUJET DE Nom de l’équipementActionneur de chaudière 00,00,000 Type de commandeRelais Type de source de chaleur A Setup Heating > 3 s Wiser 18 DUG_Boiler Relay_WH–07 Relais de chaudière Wiser Création d’un momentUn moment vous permet de regrouper plusieurs actions qui sont généralementeffectuées ensemble
  • Criar uma automatização

    Schneider Charge – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Criar uma automatização Criar uma automatização Criar uma automatização Segue-se um exemplo de criação de uma automatização para iniciar o Schneider Charge quando o utilizador está ausente. Schneider Charge só pode atuar como uma ação. Na página Principal, toque em . Aceda a Automatização e, em
  • System M and System D - Connected Thermostat 16 A, ZB Wiser Home Device user guide

    T W T F S S On 06:30 - 08:30 07 :30 Type Name Applies to Delete Living Room Edit Event WHEN TEMPERATURES 19 Cancel Delete Set 07 31 05 29 06 : 30 40 DUG_Connected Thermostat 16 A, ZB_WH-05 System M and System D - Connected Thermostat 16 A, ZB Creating a momentA Moment allows you to group multiple
  • Odace - Connected Wireless Switch 1-gang/ 2-gang Wiser Home Device user guide

    device with Push Buttons ..............................................39Assigning a Moment to the Wireless switch...........................................39Removing configured Action/Moment ..................................................40 Replacing the battery
Page 87 of 987