DUG_System M und System D - Wireless Switch_WH-07

Gerät verwenden

Über den Bildschirm Gerätesteuerung können Sie eine Aktion/Moment- -Einstellung für den Funktaster konfigurieren und verschiedene Einstellungen steuern.

Wählen Sie auf der Registerkarte Steuerung den Funktaster aus.

Auf dem Bildschirm zur Gerätesteuerung werden die folgenden Optionen angezeigt:

A

Tippen Sie zum Konfigurieren einer Aktion/eines Moments für den Funktaster, wie z. B. Leuchten ein-/ausschalten, Jalousie nach oben oder unten bewegen oder eine beliebige Kombination. Weitere Informationen finden Sie in folgenden Abschnitten:

B

Tippen Sie hier, um das Gerät zum Abschnitt Favorisierte Geräte auf dem Startbildschirm hinzuzufügen. Weitere Informationen zu Favoriten finden Sie unter Favoriten verwalten im jeweiligen System-Benutzerhandbuch.

C

Tippen Sie auf Geräteeinstellungen, um den Bildschirm zu öffnen und die Einstellungen zu konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren des Geräts.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?