Criar uma automatização
- Na página Principal, toque
em
.
- Aceda a Automatização e,
em seguida, toque em
para criar uma automatização.
- Toque em
e selecione um ícone que melhor representa a sua automatização.
- Introduza um nome da automatização (A) e selecione
uma das seguintes condições a cumprir (B).
- Todas as condições: Todas as condições devem estar preenchidas para acionar uma automatização
- Qualquer condição: Qualquer uma das condições deve estar preenchida para acionar uma automatização.
- Toque em Adicionar condições (C) e selecione uma das seguintes opções (D):
- Alteração do estado do dispositivo (Selecionar o dispositivo)
- Modo ausente (Ativar ou Desativar)
- Alterações do preço da energia (Para definir o limite do preço da energia).
NOTA: Esta condição só está disponível se o tarifário estiver definido para Pico/Falta de Pico ou Dinâmico. Consultar Definição da tarifa.
- Selecionar Modo ausente ativado (E).
- Para adicionar uma ação, toque em Então > Adicionar uma ação e selecione qualquer uma das seguintes opções. Neste caso, Controlar um dispositivo (F).NOTA: Podem ser adicionadas 10 ações no máximo.
-
Controlar um dispositivo: Selecione um dispositivo que pretende acionar.
-
Enviar notificação: Ative a notificação para a automatização.
-
Ativar um momento: Selecione o momento que pretende acionar.
-
Esperar: Esta opção permite-lhe adicionar um atraso numa sequência de automatização. Pode definir o tempo de espera em aumentos de 1 hora e 1 minuto, até ao máximo de 24 horas. Esta funcionalidade é útil para atrasar ações numa automatização.
-
- Selecione Schneider Charge (G) e, em seguida, selecione uma ação (H) para atribuir.
- Toque em Guardar (I).
A Automatização guardada é apresentada na página Automatização. Toque no botão ativar/desativar na página Automatização para ativar/desativar a Automatização.