DUG_Unica-Interrupteur sans fil connecté_WH-05

Commande de l’appareil avec des boutons-poussoirs

Après avoir affecté une Action/un Moment à l’interrupteur sans fil, vous pouvez l’actionner en appuyant sur les boutons-poussoirs.

Lumière

Appuyez brièvement sur le bouton-poussoir affecté à l’interrupteur sans fil (< 0,5 s) pour allumer/éteindre la lumière, ou réglez-le sur un niveau de luminosité spécifique (pour les variateurs uniquement).

Volets

Appuyez brièvement sur le bouton-poussoir affecté de l’interrupteur sans fil (< 0,5 s) pour ouvrir/fermer le volet selon le pourcentage configuré.

Moment

Appuyez brièvement sur le bouton-poussoir pour activer un moment.

SUGGESTION: Vous pouvez configurer les boutons-poussoirs de l’interrupteur sans fil avec Action/Moment à l’aide de l’application.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?