Showing 861 - 870 of 1,241 results

Page 87 of 125
  • Affichages LED

    Odace - Thermostat connecté filaire 2 A – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    réinitialisation aux paramètres d’usine. Pour plus d’informations, consultez la section Réinitialisation de l’appareil. Affichage de la demande - modes de contrôle de la température État Interaction avec l’utilisateur Description Demande de chauffage L’afficheur matriciel affiche une LED rouge fixe
  • Laitteen lisääminen

    Wiser Home – Järjestelmän käyttöopas (Ruotsi, Suomi)

    käytettävissä seuraavissa -laitteissa. Laite EV Link Home Smart PowerTag Energy Schneider Charge Wiser pistokeplugi Wiser patteritermostaatti Wiser huonetermostaatti Yhdistelmätermostaatti 16 A ZB Wiser-lattialämmityksen ohjausyksikkö / kytkentälaatikko Jos QR-koodin lukemisessa on ongelmia, katso
  • Informações de Energia Personalizadas (Energia estimada)

    PowerTag Energy – Wiser Home Guia do utilizador do dispositivo

    elevado para o período de tempo selecionado. As cargas apresentadas na parte superior são baseadas na utilização em toda a gama. Por exemplo, se o EVlink Home Smart não for muito utilizado em outubro, será apresentado no Outros (D) cartão. O valor de consumo atualizado será apresentado na parte de
  • Om dokumentet

    Wiser Smart kontakt 16 A – Användarhandbok för Wiser Home-enhet

    Om dokumentet Om dokumentet Om dokumentet Dokumentets omfattning Detta dokument innehåller omfattande vägledning om Wiser Smart Plug 16A, med detaljerad information om dess funktioner, installationsprocess och konfiguration med hjälp av Wiser Home-appen. Den förklarar hur man parkopplar kontakten
  • About Signal Strength

    Wiser Home – System User Guide (France)

    poor or no signal. For battery-powered devices, check the battery level and replace the batteries if necessary. Signal Extender If you are still experiencing connectivity issues, we recommend adding Wiser smart plug to your system. It has a built-in signal range extender that boosts the signal between
  • Dynamic Tariff

    Wiser Home – System User Guide (Germany, Austria)

    you like to proceed. Anti-Tripping is applicable only if you have installed Water Heater/EV Socket/Schneider Charge /EVlink Home Smart in your home. Tap after setting the contract limit. Tap (C) and select a subscription type (D) (refers to recurrent fee). Enter a value in the Cost (€)(E) field and
  • Konfigurieren – Pauschaltarif

    Wiser Home – Systemhandbuch (Deutschland, Österreich)

    einer Abschaltung des Stroms führen. Tippen Sie auf Fortsetzen, wenn Sie fortfahren möchten. Anti-Tripping ist nur verfügbar, wenn Sie einen Warmwasserbereiter/eine EV-Steckdose/einen Schneider-Charge/EVlink Home Smart in Ihrem Zuhause installiert haben. Tippen Sie nach Festlegen der vertraglichen
  • Utilisation de l’appareil

    Mureva EVlink – Guide de l'utilisateur de l'appareil domestique Wiser

    contrôler et vérifier l'état actuel à partir de la page Contrôle. Bouton de commande (H). État actuel de l’appareil (I). Vous pouvez également démarrer et arrêter la charge lorsque vous ajoutez l’appareil à votre liste de Favoris. Si vous n'avez qu'un EVlink Home Smart dans le système Wiser, la page
  • LED Indications

    Wiser Flush-mounted Thermostat 2 A – Wiser Home Device user guide

    rotary push-button, then "Fr" flashes. For more information, refer to the section Resetting the device. Showing demand - temperature control modes Status User Interaction Description Heating demand The matrix display a solid red LED to indicate the thermostat is heating when the setpoint is higher than
  • Paramètres du dispositif

    Capteur de mouvement extérieur ARGUS 360 – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    , consultez Modes manuels. Impulsion Courte : La charge est ACTIVÉE (ON) pendant 1.5 s pour déclencher certains interrupteurs, p. ex. pour déclencher la minuterie de l’éclairage d’escalier. Une impulsion courte ne peut être déclenchée que toutes les 10 s. 5s - 1hr (échelle logarithmique) : Définissez
Page 87 of 125