DUG_PowerTag-E_WH-10

Informações de Energia Personalizadas (Energia estimada)

Para visualizar o Histórico e as Informações do consumo de energia estimada com casas semelhantes:

Histórico

  1. Na barra de navegação inferior, toque em > Histórico.

  2. Toque em (A) e selecione o intervalo de tempo pretendido: Meses ou Anos.

  3. Desloque para baixo para visualizar a discriminação do consumo.

    SUGESTÃO: Toque em (B) para passar do histórico estimado para o histórico medido.

NOTA:
  • As placas (C) mostram apenas os 5 produtos de consumo elevado para o período de tempo selecionado. As cargas apresentadas na parte superior são baseadas na utilização em toda a gama. Por exemplo, se o EVlink Home Smart não for muito utilizado em outubro, será apresentado no Outros (D) cartão. O valor de consumo atualizado será apresentado na parte de divisão quando se deslocar para baixo.

  • As etiquetas personalizadas para cargas estão agrupadas em Outros desagregação (D).

Informações

  1. Na barra de navegação inferior, toque em > Histórico.

  2. Na página Informações, pode visualizar o seguinte:

    • Fatura anual de acordo com a tarifa definida(A).

    • Comparação do consumo de energia com casas semelhantes.

      • (B) indica o consumo de energia da sua casa.

      • (C) indica o consumo de energia de casas semelhantes.

    • Atualizar o perfil de casa (D).
    • A sua sugestão de maior poupança de energia de acordo com a sua utilização (E).

    • Lista de todas as sugestões para poupar energia (F).

  3. Toque em (F) para visualizar todas as sugestões.

    • A Fazer(G): lista de sugestões para poupar energia.

    • Concluído(H): lista de sugestões concluídas.

    SUGESTÃO:
    • Toque em Ler mais para visualizar as informações detalhadas da sugestão e as poupanças estimadas iniciais.

    • Toque em Marcar Como Concluído se tiver utilizado a sugestão. A sugestão concluída é apresentada no separador Concluído (H).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?