Showing 8,701 - 8,710 of 9,886 results

Page 871 of 989
  • Använda enheten

    Wiser-brandvarnare med batteri – Bruksanvisning för Wiser Home-enhet

    brandvarnarens kontrollpanel: Brandvarnarens aktuella tillstånd (A) Historik (B) Historiksidan innehåller information brandvarnaren enheten (datum, tid och typ av larm som identifierats. Mer information finns i Kontrollera enhetshistoriken). Enhetsinställningar (C) På sidan med brandvarnarinställningar finns information om hur du ställer in brandvarnarens ljusstyrka. Mer information finns i Inställningar för LED-ljusstyrka. Lägg till i favoriter (D)
  • Modification d’un automatisme

    EVlink Home Smart – Guide d'utilisation de l'appareil Wiser Home

    suivantes : Changer l’icône . Renommer l’automatisme. Appuyer sur chaque condition pour modifier les paramètres. Pour supprimer une condition, faites-la glisser vers la gauche, puis appuyez sur (A) pour la supprimer. Appuyez sur ⊕ Ajouter une condition (B) pour ajouter une nouvelle condition. Pour
  • Inställning av larm

    Wiser strömställarpuck – Bruksanvisning för enheten

    trycker du på . Tryck på Konto Meddelanden och larm Skapa ett nytt larm. Välj en larmtyp. Överförbrukning Ingen förbrukning Välj en enhet från listan (A) och tryck på Nästa. Aktivera växlingsreglaget (B) för att ställa in larmet. Tryck på ( Watt) och ange ett värde för att ställa in en effektgräns. Tryck på ( Under), välj en tidsgräns och tryck på Ställ in (C). Tryck på Spara. TIPS: Du kan också slå på/av enheten när du lägger till den i dina Favoriter.
  • Domínio de Energia com Rede

    Wiser Home – Guia do Utilizador do Sistema (Espanha e Portugal)

    informações sobre poupança de energia. O sistema Wiser suporta a configuração com as seguintes combinações de fontes de energia onde os sensores PowerTag Energia estão instalados. Rede Rede e Solar Rede e Solar, e Bateria e Solar (combinação). Para navegar até ao Centro de Energia: Toque em . Se não
  • Hubs

    Wiser Home – System User Guide (Spain and Portugal)

    via Wi-Fi ®. Instruction Sheet (PDF) Getting to know the Hub Wiser Hub R 2 nd Generation CCTFR6311G2 The Wiser HubR is used to connect all the Wiser devices. This version is used where central heating (e.g. boiler or heat pump) is used. Instruction Sheet (PDF) Getting to know the Hub Wiser Wall Box Power Supply CCT501800-0001 Alternative power supply for the Wiser Hub 2 nd Generation, placed in a wall box. Instruction Sheet (PDF)
  • Ställa in dimningsläge

    Wiser dimmerpuck LED med neutralledare – Användarhandbok för Wiser Home-enhet

    Ställa in dimningsläge Ställa in dimningsläge Ställa in dimningsläge Med Wiser Home-appen kan du hantera dimmerlägen och inställningar. På startskärmen trycker du på . Tryck på Enheter > Dimmerpuck > Dimningsläge (A) och välj något av följande alternativ och tryck på Klar. RC-läge: När olika
  • Slå på/stänga av dimmer med hjälp av app

    Wiser dimmerpuck LED med neutralledare – Användarhandbok för Wiser Home-enhet

    Slå på/stänga av dimmer med hjälp av app Slå på/stänga av dimmer med hjälp av app Slå på/stänga av dimmer med hjälp av app Med hjälp av Wiser Home-appen kan du slå på och av dimmer på distans. Gå till fliken Control, tryck på All devices eller på rumsfliken där dimmer finns. Tryck på (A) för att slå på/av. Du kan också slå på/av enheten när du lägger till den på din Favorit.
  • Använda enheten

    Wiser dimmerpuck LED med neutralledare – Användarhandbok för Wiser Home-enhet

    Använda enheten Använda enheten Använda enheten På enhetskontrollskärmen kan du slå på/AV enheten och styra olika inställningar. På fliken Kontroll väljer du dimmern och kontrollskärmen visar alternativen nedan. På enhetskontrollskärmen visas följande alternativ: A Dra skjutreglaget uppåt/nedåt för
  • Paramétrer l’emplacement du dispositif

    Wiser micromodule multifilaire pour variateur LED – Guide d'utilisation de l'appareil Wiser Home

    la liste l’appareil dont vous souhaitez modifier l’emplacement. Appuyez sur Emplacement pour ouvrir l’écran de configuration. Sur l’écran Paramétrage de l’équipement, vous pouvez entrer Nouveau nom de pièce (A) ou sélectionner une pièce existante dans la liste (B). Si l’appareil est déjà affecté, vous pouvez le supprimer de la pièce existante. Appuyez sur Supprimer de la pièce (C). Une fois les modifications effectuées, appuyez sur Envoyer (D).
  • Modification d’un automatisme

    Wiser micromodule multifilaire pour variateur LED – Guide d'utilisation de l'appareil Wiser Home

    suivantes : Changer l’icône . Renommer l’automatisme. Appuyer sur chaque condition pour modifier les paramètres. Pour supprimer une condition, faites-la glisser vers la gauche, puis appuyez sur (A) pour la supprimer. Appuyez sur ⊕ Ajouter une condition (B) pour ajouter une nouvelle condition. Pour
Page 871 of 989