DUG_Flertrådig dimmerpuck_WH–03

Ställa in dimningsläge

Med Wiser Home-appen kan du hantera dimmerlägen och inställningar.
  1. På startskärmen trycker du på .
  2. Tryck på Enheter > Dimmerpuck > Dimningsläge (A) och välj något av följande alternativ och tryck på Klar.
    • RC-läge: När olika lasttyper är anslutna till dimmern.
    • RL-lysdiodsläge: När en lysdiod ansluts till dimmern. Välj endast detta läge om lysdioden inte fungerar som den ska i RC-läge. Om du till exempel har problem med ljusflimmer förbättras dimningskvaliteten om du ändrar dimningsläget till RL-lysdiod.
      OBS: RL-LED-läge använder 10 % av den nominella belastningen för att undvika överhettning av dimmern, se Tekniska data.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?