DUG_Power_Micromodule_WH-05

Inställning av larm

Med Wiser Home-appen kan du ställa in larm för att meddela överförbrukning eller ingen förbrukning av laster.

OBS: Varje enhet kan ha ett larm för överförbrukning och ett för ingen förbrukning.
Så här konfigurerar du larm:

  1. startskärmen trycker du på .

  2. Tryck på Konto > Meddelanden och larm > Skapa ett nytt larm.

  3. Välj en larmtyp.

    • Överförbrukning

    • Ingen förbrukning

  4. Välj en enhet från listan (A) och tryck på Nästa.

  5. Aktivera växlingsreglaget (B) för att ställa in larmet.

  6. Tryck på (Watt) och ange ett värde för att ställa in en effektgräns.

  7. Tryck på (Under), välj en tidsgräns och tryck på Ställ in (C).

  8. Tryck på Spara.

TIPS: Du kan också slå på/av enheten när du lägger till den i dina Favoriter. Mer information om Favoriter finns i ämnet Hantera favoriter i respektive bruksanvisning.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?