Showing 8,861 - 8,870 of 9,886 results

Page 887 of 989
  • Ausrichtung und Position der Jalousie ändern

    System M und System D - Connected Taster-Modul, 1fach/2fach – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    -Seite für Saisonalen Komfortmodus auf Jalousien. Aktualisieren Sie die Ausrichtung der Jalousien und tippen Sie auf Einstellung. Wenn eine Jalousie eine Tür abdeckt, tippen Sie auf Ja, ich habe Jalousien über einer Tür, um ihre Position zu definieren. Wenn keine Jalousien eine Tür abdecken, tippen Sie auf Nein. Wählen Sie in der Liste (A) die Jalousien aus, die die Türen abdecken, und tippen Sie auf Fertig.
  • Schalter ein-/ausschalten

    System M und System D - Connected Taster-Modul, 1fach/2fach – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    Schalter ein-/ausschalten Schalter ein-/ausschalten Schalter ein-/ausschalten So schalten Sie den Schalter ein/aus: Tippen Sie auf der Registerkarte Steuerung auf Alle Geräte oder auf die Registerkarte des Raums, in dem sich das Gerät befindet. Tippen Sie auf (A), um den Schalter ein- bzw
  • Lattia-anturin poikkeama

    Wiser 16A rele lämmityksen ohjaukseen – Laitteen käyttöopas

    Laitteet Lämmitys ja ilma Relekytkin 16A Lattia-anturin poikkeama (A) ja valitse poikkeamaan vaadittu lämpötila, jotta se vastaa todellista lämpötilaa. Napauta OK. Sallittu lämpötila-alue lattia-anturin poikkeamalle on 9 °C ... -9 °C. Lattian lämpötila näyttää lattian lopullisen lämpötilan, mukaan
  • Control del dispositivo con pulsadores

    Sistema M y sistema D - Interruptor inalámbrico de una/dos teclas conectado – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    ;0,5 s) para encender/apagar la luz o ajustarla a un nivel de brillo específico (solo para reguladores). Persiana Pulse brevemente el pulsador asignado en el interruptor inalámbrico (<0,5 s) para abrir/cerrar la persiana conforme al porcentaje configurado. Momento Pulse brevemente el pulsador para activar un momento. Puede configurar el pulsador del interruptor inalámbrico con una acción/momento usando la aplicación.
  • Suppression de l’appareil dans le système Wiser

    Wiser micromodule pour variateur – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    variateur de lumière Supprimer (A). La suppression de l’appareil réinitialisera le Puck. Après la réinitialisation, la LED s’allume en orange, ce qui indique que le Puck est prêt à être appairé à un autre réseau. En cas de problème lors de l’appairage ou de la réinitialisation du Puck, reportez-vous à la section Réinitialisation manuelle de l’équipement.
  • Über das Gerät

    Wiser Smart Plug – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    : Mobile oder manuelle Steuerung jederzeit und überall mit der Wiser App Funktioniert mit Amazon Alexa, Google Assistant und Siri Darstellung der Bedienelemente A. Ein/Aus-Taste
  • Configuration de l’alarme de surconsommation

    Wiser Home – Guide de l’utilisateur du système (France)

    alarme (A). Choisissez le type d’alarme Surconsommation (B). Sélectionnez l’appareil dans la liste d’appareils et appuyez sur Suivant (C). Appuyez sur l’icône (D) et réglez la limite de consommation d'énergie que vous considérez comme normale pour l'appareil sélectionné pendant son fonctionnement normal
  • LED Behavior

    Wiser Home – System User Guide (France)

    . Check if your router is powered on and operating as normal. If you have changed your Wi-Fi ® credentials or installed a new router, configure the hub accordingly. Firmware update During the firmware update process, Hub will disconnect from Wi-Fi ®. Hub cannot connect to Wiser Cloud. The hub
  • Réinitialisation du dispositif

    Odace - Interrupteur simple/double sans fil connecté – Guide de l'utilisateur du dispositif Wiser Home

    . Pour réinitialiser l’interrupteur sans fil : Retirez la bascule. Appuyez brièvement (< 0,5 s) 3 fois sur le bouton-poussoir (A), puis maintenez-le enfoncé (> 10 s). Au bout de 10 s, le voyant d’état clignote en rouge. Relâchez le bouton-poussoir. Le voyant d’état cesse de clignoter lorsque
  • Troubleshooting

    Unica - Connected Single Socket Outlet 16 A – Wiser Home Device user guide

Page 887 of 989