Guide de l’utilisateur du système Wiser Home (France) - 14

Configuration de l’alarme de surconsommation

Cette rubrique explique comment configurer une alarme de surconsommation pour un appareil.
  1. Sur l’écran Notifications et alarmes, appuyez sur Créer une nouvelle alarme (A).
  2. Choisissez le type d’alarme Surconsommation (B).
  3. Sélectionnez l’appareil dans la liste d’appareils et appuyez sur Suivant (C).
  4. Appuyez sur l’icône (D) et réglez la limite de consommation d'énergie que vous considérez comme normale pour l'appareil sélectionné pendant son fonctionnement normal.
  5. Appuyez sur l’icône (E) et réglez la durée pendant laquelle l'appareil doit fonctionner au-dessus de la limite de consommation d'énergie fixée avant de déclencher une alarme.
  6. Une fois que vous avez saisi les valeurs souhaitées pour la consommation d'énergie maximale et la durée, appuyez sur Sauvegarder (F).
  7. Pour supprimer une alarme, sélectionnez l’appareil et appuyez sur Supprimer (G).
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.