DUG_Taster-Modul, 1fach/2fach_WH-08

Schalter ein-/ausschalten

So schalten Sie den Schalter ein/aus:

  1. Tippen Sie auf der Registerkarte Steuerung auf Alle Geräte oder auf die Registerkarte des Raums, in dem sich das Gerät befindet.

  2. Tippen Sie auf (A), um den Schalter ein- bzw. auszuschalten.

    VORSCHLAG:
    • Sie können auch auf Schalter (B) und dann auf tippen, um den Schalter ein-/auszuschalten.

    • Außerdem können Sie vom Startbildschirm aus das Gerät ein-/ausschalten, wenn Sie es zu Ihrem Favoriten hinzufügen. Weitere Informationen zu Favoriten finden Sie unter Favoriten verwalten im jeweiligen System-Benutzerhandbuch.

    • Mit dem Optionsschalter Zeitplan verwenden (C) können Sie den Zeitplan aktivieren bzw. deaktivieren. Tippen Sie auf Zeitplan bearbeiten (D), um den erstellten Zeitplan zu bearbeiten.

    Tap Favoriten hinzufügen (E) to add the device to the Favorisierte Geräte section on the Übersicht screen. To know more about Favourite, refer to Favoriten verwalten in the respective System User Guide.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?