DUG_Odace_Commutateur sans fil_WH-04

Réinitialisation du dispositif

Vous pouvez réinitialiser manuellement l’interrupteur sans fil aux réglages d’usine dans les conditions suivantes :
  • Lors du remplacement de la passerelle.

  • Basculement de 1 Bouton à 2 Boutons ou inversement.

Pour réinitialiser l’interrupteur sans fil :

  1. Retirez la bascule.
  2. Appuyez brièvement (< 0,5 s) 3 fois sur le bouton-poussoir (A), puis maintenez-le enfoncé (> 10 s).
    Au bout de 10 s, le voyant d’état clignote en rouge.
  3. Relâchez le bouton-poussoir.
    • Le voyant d’état cesse de clignoter lorsque l’appareil est réinitialisé avec succès. 

    • L’interrupteur sans fil redémarre et clignote en vert pendant quelques secondes. Après la réinitialisation, le voyant d’état s’éteint.

    NOTE: Toutes les données de configuration, données utilisateur et données réseau sont effacées.

  4. Montez la bascule sur l’interrupteur sans fil.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?