Showing 8,871 - 8,880 of 9,886 results

Page 888 of 989
  • Opération de commutation à l’aide de l’application

    Wiser Prise Intelligente – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    appareils ou sur l’onglet de la pièce où se trouve la prise. Appuyez sur (A) pour activer ou désactiver la prise. Vous pouvez également activer/désactiver l’appareil et régler la luminosité depuis l’écran d’ accueil lorsque vous l’ajoutez à vos Favoris.
  • Eine Automatisierung bearbeiten

    Wiser Smart Plug – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    können Sie die folgenden Änderungen vornehmen: Das Symbol ändern . Benennen Sie die Automatisierung um. Tippen Sie auf jede Bedingung, um die Einstellungen zu ändern. Um eine Bedingung zu entfernen, schieben Sie sie nach links, und tippen Sie dann auf (A), um sie zu löschen. Tippen Sie auf ⊕ Bedingungen
  • Paramètres de verrouillage de l’interface utilisateur

    Wiser Tête de Vanne Thermostatique – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    verrouillé (commutateur à bascule (A)) pour verrouiller ou déverrouiller la commande du thermostat. Lorsque le verrouillage du thermostat est actif, un (B) s’affiche en regard de Thermostat.
  • Eine Automatisierung bearbeiten

    Wiser Heizkörperthermostat – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    können Sie die folgenden Änderungen vornehmen: Das Symbol ändern . Benennen Sie die Automatisierung um. Tippen Sie auf jede Bedingung, um die Einstellungen zu ändern. Um eine Bedingung zu entfernen, schieben Sie sie nach links, und tippen Sie dann auf (A), um sie zu löschen. Tippen Sie auf ⊕ Bedingungen
  • Technical Data

    Wiser Radiator Thermostat – Wiser Home Device user guide

    temperature at place of installation max. 93 °C Water temperature max. 110 °C, max. continuous 73 °C Ambient operating temperature 0 °C to 45 °C Storage temperature -20 °C to 65 °C Operating frequency 2.4 GHz Max. radio frequency power transmitted max. 20 mW (13 dBm) Degree of contamination 2 Radio range 30 m free field Specification Value Energy class IV - 2% Software class A Protection rating IP 30 Dimensions (HxØ) 93 x 51 mm
  • Eine Automatisierung bearbeiten

    Wiser Raumthermostat – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    können Sie die folgenden Änderungen vornehmen: Das Symbol ändern . Benennen Sie die Automatisierung um. Tippen Sie auf jede Bedingung, um die Einstellungen zu ändern. Um eine Bedingung zu entfernen, schieben Sie sie nach links, und tippen Sie dann auf (A), um sie zu löschen. Tippen Sie auf ⊕ Bedingungen
  • Modification des informations de connexion Wi-Fi domestique

    Wiser Home – Guide de l’utilisateur du système (France)

    passerelle. L’application Wiser détectera que la connexion à la passerelle est perdue et suggérera des solutions. Pour modifier les informations Wi-Fi ® dans la passerelle/ : Appuyez sur J’ai changé de routeur Wi-Fi (A). L’application vous guide tout au long du processus de sélection d’un réseau Wi-Fi ® et de saisie du mot de passe.
  • Lights

    Wiser Home – System User Guide (France)

    Dimmer LED S920513 S940513 Connected Universal Rotary Dimmer LED NU3516xxW Wiser Micro Module Light Switch CCT5011-0002W Wiser Micro Module Dimmer CCT5010-0002W Wiser Multiwire Micro Module LED Dimmer CCT5010-0003 Connected Motion Sensor with Switch 10 A NU352654NU352630NU352618 Connected Motion Sensor with Dimmer LED NU352718NU352730NU352754
  • Control del dispositivo con pulsadores

    Unica - Interruptor inalámbrico de una/dos teclas conectado – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    interruptor inalámbrico (<0,5 s) para encender/apagar la luz o ajustarla a un nivel de brillo específico (solo para reguladores). Persiana Realice una pulsación corta del pulsador asignado en el interruptor inalámbrico (<0,5 s) para abrir/cerrar la persiana conforme al porcentaje configurado. Momento
  • Paramétrer l’emplacement du dispositif

    Unica - Interrupteur simple/double sans fil connecté – Guide de l'utilisateur du dispositif Wiser Home

    la liste l’appareil dont vous souhaitez modifier l’emplacement. Appuyez sur Emplacement pour ouvrir l’écran de configuration. Sur l’écran Paramétrage de l’équipement, vous pouvez entrer Nouveau nom de pièce (A) ou sélectionner une pièce existante dans la liste (B). Si l’appareil est déjà affecté, vous pouvez le supprimer de la pièce existante. Appuyez sur Supprimer de la pièce (C). Une fois les modifications effectuées, appuyez sur Envoyer (D).
Page 888 of 989