DUG_Interruptor inalámbrico Unica_WH-04

Control del dispositivo con pulsadores

Después de asignar la acción al interruptor inalámbrico, puede hacerlo funcionar pulsando los pulsadores.

Luz

Pulse brevemente el pulsador asignado en el interruptor inalámbrico (<0,5 s) para encender/apagar la luz o ajustarla a un nivel de brillo específico (solo para reguladores).

Persiana

Pulse brevemente el pulsador asignado en el interruptor inalámbrico (<0,5 s) para abrir/cerrar la persiana conforme al porcentaje configurado.

Momento

Pulse brevemente el pulsador para activar un momento.

SUGERENCIA: Puede configurar el pulsador del interruptor inalámbrico con una acción/momento usando la aplicación.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?