DUG_Wiser Tête de Vanne Thermostatique_WH-07

Paramètres de verrouillage de l’interface utilisateur

À l’aide de l’application Wiser Home, vous pouvez verrouiller les commandes du thermostat (rien ne se passera lorsque le capuchon du thermostat est tourné dans le sens + ou -). Cela empêche les enfants de modifier les températures de votre pièce en jouant avec le thermostat.
Pour verrouiller ou déverrouiller la commande du thermostat :
  1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur .
  2. Appuyez sur Appareils > Tête de vanne thermostatique > Appareil verrouillé (commutateur à bascule (A)) pour verrouiller ou déverrouiller la commande du thermostat.
    SUGGESTION: Lorsque le verrouillage du thermostat est actif, un (B) s’affiche en regard de Thermostat.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?