Showing 8,981 - 8,990 of 9,886 results

Page 899 of 989
  • Troubleshooting

    LK FUGA® Wiser wireless dimmer – Wiser Home Device User Guide

    overheating. Reduce load. Change load. Check wiring between the push button and the dimmer. Flickering at minimum brightness. Increase minimum brightness (if flickering still persists, install a 31LCDA load correction device). Change the load (if the minimum brightness is insufficient). Set to RL LED mode
  • Quick Home Connect

    Micro módulo control de persianas Wiser – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    funciones como control de conmutación, regulación y control de persianas utilizando el interruptor inalámbrico conectado (en lo sucesivo denominado interruptor inalámbrico) a través de una red Zigbee. El interruptor inalámbrico es un interruptor de pulsador inalámbrico alimentado por batería que se utiliza
  • Seasonal Comfort-tila asettaminen

    Wiser verhomoduuli ZB – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    kalibrointiin suljintyypin mukaan Napauta Home -näytössä Smart Modes Seasonal Comfort Mode. Seasonal Comfort-tila -asetussivu avautuu, jossa voit päivittää seuraavat asetukset: Voit muuttaa Seasonal Comfort-tila asetuksia seuraavasti: A Seasonal Comfort-tila: Napauta kytkintä kytkeäksesi Seasonal
  • Operar o dispositivo através da aplicação Wiser Home

    Termostato Radiador Wiser – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    , selecione o termostato. O ecrã de controlo do dispositivo apresenta as seguintes opções: A Toque no seletor de ativação/desativação para permitir que o sistema siga uma programação. B Toque para o redirecionar para o ecrã da Programação, onde pode criar uma programação. C Toque para adicionar o
  • Configuration - Tarif de rachat d’électricité

    Wiser Home – Guide de l’utilisateur du système (France)

    ; Tarif de réinjection. Appuyez sur (A) et saisissez une valeur cible dans le champ Valeur - €/kWh (B). Appuyez sur Sauvegarder. Si vous disposez d’un système solaire hors réseau et si vous souhaitez vendre votre énergie excédentaire, reportez-vous à la section Paramètres avancés avant de définir le tarif de rachat d’électricité.
  • Acerca del dispositivo

    Unica - Interruptor inalámbrico de una/dos teclas conectado – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    luz/persiana) dentro de la misma red Zigbee. El interruptor inalámbrico se puede configurar a través de la aplicación Wiser Home. Ventajas de utilizar un interruptor inalámbrico: Interfaz fácil de usar e intuitiva: ideal para niños (cuando se coloca en la parte inferior de la pared) y para personas
  • Acerca del dispositivo

    PowerTag Energy – Wiser Home Guía del usuario del dispositivo

    producción (energía). Envía notificaciones y alarmas en tiempo real en la aplicación Wiser Home en caso de cualquier anomalía en el sistema eléctrico. Beneficios de PowerTag: El menor espacio y la instalación más rápida. Clase energética 1, conforme a IEC61577-12: Medición precisa+/- 1 %. Compacto y rentable.
  • Exportation de l'historique des frais

    EVlink Home Smart – Guide d'utilisation de l'appareil Wiser Home

    EVlink Home Smart, vous pouvez surveiller le flux de puissance et la consommation d'énergie dans le Énergie s'affiche. Pour plus d'informations, consultez En direct. Tapez sur à chaque cycle de charge pour connaître le coût de charge de la session. Tapez sur (A) puis sur Exporter l'historique des
  • PIN-koodin nollaaminen eSetup-sovelluksen avulla

    EVlink Home Smart – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    perusteella, mihin EVlink Home Smart on asennettu. Anna näytössä Uusi PIN-koodi, vahvista se ja valitse Tallenna. Valitse ensin Nollaa PIN-koodi (A) ja sitten Vahvista (B). Paina pysäytyspainiketta 3 minuutin ja 30 sekunnin kuluessa. Avaa pysäytyspainikkeen lukitus kiertämällä painiketta 90
  • Ställa in lux-nivån

    ARGUS rörelsesensor utomhus 360 – Bruksanvisning för Wiser Home-enhet

    -nivån är under 50. Detta läge används ofta för utomhusbelysning. Anpassat lux-värde: Detta möjliggör manuell inställning av tröskelvärdet för lux-nivå (från 0 till 2 000). Om du trycker på Anpassat lux-värde drar du skjutreglaget (A) åt höger/vänster för att justera tröskelvärdet för lux-nivå. Tryck
Page 899 of 989